Eine Task ist eine Zeiteinheit in der Abarbeitung eines Anwenderprogramms (IEC-Anwendung), die durch Parameter die Art und Weise und die Geschwindigkeit der Ausführung des Anwenderprogramms durch die CPU definiert.
Für dieses Projekt werden Sie nur eine zyklische Aufgabe verwenden.
Im Gerätebaum sehen Sie die Objekte „Taskkonfiguration“ und „Task“. Beide werden automatisch mit dem Projekt erstellt.
Für dieses Projekt werden Sie nur eine zyklische Aufgabe verwenden.
-
Doppelklicken Sie in der Gerätestruktur auf „Task“.
In der Editoransicht öffnet sich eine Registerkarte.
Für dieses Projekt werden Sie nur eine zyklische Aufgabe verwenden. Behalten Sie die Standardeinstellungen für die Aufgabe bei.
Priorität
Dies ist die Art und Weise, wie die CPU die Aufgabe priorisiert, wenn mehr als eine Aufgabe definiert ist. Priorität 0 ... 15 = Echtzeitaufgaben, Priorität 16 = Nicht-Echtzeitaufgabe.
Typ
In der CPU können Sie Aufgaben ausführen, die von den Anforderungen des Prozesses abhängen
Intervall
Für zyklische Aufgaben können Sie die zyklische Ausführungszeit einstellen. Sie wird in der Regel in Millisekunden mit der IEC-Zeitsyntax angegeben
Watchdog
Verfolgung der Zeit, die für die Erledigung einer Aufgabe benötigt wird
Anrufe
Sie können eine oder mehrere Programm-POUs in einer einzigen Aufgabe aufrufen