Sicheres FTPPermanentlink

  1. Importieren Sie ein Zertifikat in die SPS für FTP oder erstellen Sie ein selbstsigniertes Zertifikat.

    Stellen Sie sicher, dass die SPS-Uhr auf die aktuelle Zeit und das aktuelle Datum eingestellt ist, wenn Sie Zertifikate auf der SPS verwenden. Andernfalls kann das Zertifikat nicht zur Sicherung eines Protokolls verwendet werden (siehe auch ⮫ „AC500 Batterie“ und ⮫ „Konfiguration des NTP-Clients“).

  2. Fügen Sie einen FTP-Server entweder zu ETH1 oder ETH2 hinzu

  3. Setzen Sie den Parameter „Security Mode“ entweder auf „BOTH“ oder „FTPS only“.

    Sie können jeden FTP-Client verwenden, der den expliziten FTPS-Modus (FTPES) unterstützt.

Wenn Sie ein selbstsigniertes Zertifikat verwenden, zeigt der FTP-Client einige Warnungen an oder weist darauf hin, dass er das Zertifikat nicht kennt und Sie es überprüfen sollen.

⮫ weitere Informationen