Ab SystemFW 3.1.0 können die Ethernet Schnittstellen ETH1/ETH2 als Ethernet Switch konfiguriert werden.
Die Standardeinstellung ist „Zwei separate Schnittstellen“.

Änderungen am SPS-StartparameterETH1-/ETH2-Modus werden nach einem Neustart der SPS wirksam.
Erstellen Sie ein Boot-Projekt und laden Sie es herunter, bevor Sie die SPS neu starten.
|
Parameter |
Wert |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
ETH1 / ETH2-Betrieb |
Zwei getrennte Schnittstellen |
Zwei separate Ethernet Schnittstellen ETH1 und ETH2 |
|
Schalterfunktionalität ETH1-ETH2 |
Umschalten zwischen ETH1 und ETH2 |
Wenn die Switch-Funktion ETH1-ETH2 aktiv ist, steht nur die Ethernet-Schnittstelle ETH1 zur Verfügung.
Alle unter Ethernet Schnittstelle ETH2 konfigurierten Protokolle müssen gelöscht werden. Andernfalls tritt ein Kompilierungsfehler auf.
Die Einstellung des ETH1-/ETH2-Modus kann über die Softtaste <CFG> auf dem LED-Display überprüft werden.