Switch-Funktionalität der Ethernet Schnittstellen ETH1/ETH2Permanentlink

Ab SystemFW 3.1.0 können die Ethernet Schnittstellen ETH1/ETH2 als Ethernet Switch konfiguriert werden.

Die Standardeinstellung ist „Zwei separate Schnittstellen“.

switch_functonality_cut

Änderungen am SPS-StartparameterETH1-/ETH2-Modus werden nach einem Neustart der SPS wirksam.

Erstellen Sie ein Boot-Projekt und laden Sie es herunter, bevor Sie die SPS neu starten.

Parameter

Wert

Beschreibung

ETH1 / ETH2-Betrieb

Zwei getrennte Schnittstellen

Zwei separate Ethernet Schnittstellen ETH1 und ETH2

Schalterfunktionalität ETH1-ETH2

Umschalten zwischen ETH1 und ETH2

Wenn die Switch-Funktion ETH1-ETH2 aktiv ist, steht nur die Ethernet-Schnittstelle ETH1 zur Verfügung.

⮫ „[CFG] - Konfiguration“

Alle unter Ethernet Schnittstelle ETH2 konfigurierten Protokolle müssen gelöscht werden. Andernfalls tritt ein Kompilierungsfehler auf.

Die Einstellung des ETH1-/ETH2-Modus kann über die Softtaste <CFG> auf dem LED-Display überprüft werden.

⮫ „[CFG] - Konfiguration“