Befehl 'Ausführungsreihenfolge anzeigen'Permanentlink

Funktion: Der Befehl blendet für alle CFC-Elemente des Programmierobjekts kurzzeitig eine Marke mit Nummer ein.

Aufruf

  • Menü „CFC  Ausführungsreihenfolge“

  • Kontextmenü im CFC-Editor

Voraussetzung: Ein CFC-Editor ist aktiv und die Eigenschaft „Automatischer Datenfluss-Modus“ ist aktiviert.

Die Nummern geben die automatisch ermittelte Ausführungsreihenfolge wieder. Die Ausführungsreihenfolge wird nach Datenfluss und bei mehreren Netzwerken nach deren topologischer Position im Editor ermittelt.

Sobald Sie in den CFC-Editor klicken, werden die Marken ausgeblendet.

Siehe auch