Befehl 'Startpunkt der Rückkopplung setzen'Permanentlink

Symbol _cds_icon_start_of_feedback

Funktion: Der Befehl definiert das selektierte Element als Startpunkt innerhalb einer Rückkopplung.

Aufruf:

  • Menü „CFC  Ausführungsreihenfolge“

  • Kontextmenü „Ausführungsreihenfolge“

Voraussetzung: Ein CFC-Editor ist aktiv und die Eigenschaft „Automatischer Datenfluss-Modus“ ist aktiviert. Außerdem enthält ein Netzwerk des CFC-Programmierbausteins eine Rückkopplung und ein Element innerhalb dieser Rückkopplung ist selektiert.

Im CFC-Editor ist der Startpunkt innerhalb von Rückkopplungen mit dem Symbol _cds_icon_start_of_feedback dekoriert. Das Element hat dann auch die niedrigste Nummer der Ausführungsreihenfolge innerhalb der Rückkopplungen. Zur Laufzeit beginnt die Abarbeitung der Rückkopplung mit diesem Element.

Siehe auch