Befehl 'Funktionsblockeingabe erzwingen'Permanentlink

HINWEIS

HINWEIS
HINWEIS
HINWEIS

HINWEIS

HINWEIS

Diese Art des Forcens verwendet intern einen Datenhaltepunkt und ist damit vom Forcen über den Befehl „Werte forcen“ bzw. [F7] zu unterscheiden!

Werte, die über den Befehl „FB-Eingang forcen“ geforct wurden, reagieren nicht auf die Befehle „Alle Forces anzeigen“ oder „Forcen für alle Werte aufheben“.

Funktion: Der Befehl öffnet den Dialog „Force Value“, um den ausgewählten Eingang eines Funktionsblocks zu forcen. Das Erzwingen kann mit demselben Befehl und Dialog aufgehoben werden.

Rufen Sie an:

  • CFC

  • Kontextmenü

Anforderungen:

  • Der CFC-Editor befindet sich im Online-Modus und der Eingang des Funktionsblocks ist ausgewählt.

  • Bei den Compiler-Versionen 3.5.11.x und 3.5.12.x wird die "Forcierbarkeit" des Funktionsblocks durch den Befehl „Prepare Box for Forcing“ aktiviert.

Im Dialog „Force Value“ können Sie entweder einen Wert angeben, den der Eingang des Funktionsblocks erzwungen werden soll, oder den aktuell erzwungenen Wert entfernen.

Nach dem Forcen wird der Eingang wieder grün hervorgehoben. Boolesche Eingaben erhalten eine kleine Überwachungsansicht mit dem erzwungenen Wert. Der erzwungene Wert wird in der Spalte „Wert“ der Überwachungsansichten (im Deklarationsteil der POE oder in einer Überwachungsliste) angezeigt.

Dialog 'Wert erzwingen'

„Ausdruck“

Name des Funktionsblockeingangs. Beispiel: ‎TON_1.IN‎.

„Typ“

Datentyp der Eingabe

Tab. 582: „Was wollen Sie tun?“

„Setzen Sie einen neuen Wert, um die“

_cds_icon_radiobutton_activated: Sie können einen neuen Wert in das Eingabefeld eingeben. Das Format muss dem Datentyp entsprechen.

„Wert entfernen“

_cds_icon_radiobutton_activated: Das Forcing am Eingang wird aufgehoben.