Befehl 'Box für das Erzwingen vorbereiten'Permanentlink

Dieser Befehl ist erforderlich, wenn die Compiler-Versionen 3.5.11.x und 3.5.12.x verwendet werden. Der Befehl ist für Compiler-Versionen >= 3.5.13.0 nicht mehr erforderlich.

Funktion: Der Befehl aktiviert und deaktiviert die Forcierbarkeit der Eingänge für ein Funktionsblockelement.

Rufen Sie an:

  • CFC

  • Kontextmenü

Anforderungen: Der CFC-Editor befindet sich im Offline-Modus und ein Funktionsbaustein-Element ist ausgewählt.

Nach der Ausführung des Befehls ist der Befehl „Force Function Block Input“ im Online-Modus verfügbar, um einen Dialog zum Erzwingen der Box-Eingabewerte zu öffnen.