Befehl 'Suchen', 'Im Projekt suchen'Permanentlink

Symbol _cds_icon_find, Tastaturkürzel [Strg] + [F]

Symbol _cds_icon_find_in_project, Tastaturkürzel [Strg] + [Umschalt] + [F]

Funktion: Die Befehle durchsuchen das Projekt oder Teile davon nach einer bestimmten Zeichenkette.

Aufruf: Menü „Bearbeiten  Suchen Ersetzen“

Der Befehl öffnet den Dialog „Suchen“, in dem die zu suchende Zeichenkette eingegeben und die Suchoptionen definiert werden.

Dialog 'Suchen'

„Suchen nach“

Zeichenkette, nach der gesucht wird.

„Groß-/Kleinschreibung“:

_cds_icon_option_activated: Die Suche beachtet Groß-/Kleinschreibung.

„Nur ganzes Wort“:

_cds_icon_option_activated: Nur Zeichenketten, die genau die gesuchte Zeichenkette wiedergeben, werden gefunden.

„Nach oben suchen“:

_cds_icon_option_activated: Der angegebene Suchraum wird nach oben durchlaufen.

_cds_icon_option_deactivated: Der angegebene Suchraum wird nach unten durchlaufen.

„Reguläre Ausdrücke verwenden“:

Über die Schaltfläche arrow_button.png erhalten Sie Unterstützung bei der Eingabe von regulären Ausdrücken (Regular Expressions)

„Suchen in:“

selectionlist_button.png: Auswahlliste mit den Bereichen des Projekts, die durchsucht werden sollen:

  • „Aktiver Editor“

  • „Alle geöffneten Editoren“

  • „Ausgewählte Objekte & Subobjekte“

  • „Gesamtes Projekt“

  • „Gesamtes Projekt & nicht kompilierte Bibliotheken“

  • „Nur Selektion“

button_threedots.png: Öffnet einen Dialog, in dem Sie einstellen, in welchen Bereichen des Projekts gesucht werden soll (siehe unten)

„Weitersuchen“

Starten der Suche

„Alle Suchen“

Alle Suchergebnisse erscheinen im Meldungsfenster mit Angabe von Objektpfad, Projektname, Objektname und Objektposition. Mögliche Zusätze bei der Position: „(Dekl)“ = Deklarationsteil des Objekts, „(Impl)“ = Implementierungsteil des Objekts

Mit einem Doppelklick auf den Listeneintrag springt der Fokus zur Trefferposition im jeweiligen Objekteditor.

„Ersetzen“

Wechselt zum Dialog „Ersetzen“

Die Farbe der Markierung von Suchergebnissen kann in den Optionen des Texteditors angepasst werden. Dies erfolgt über den Parameter „Selektionsfarbe“ - „Inaktiv“ in der Registerkarte „Textbereich“.

Siehe auch

  • linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'

Dialog für die Einstellung der zu durchsuchenden Objekte

„Gesamtes Projekt“

Alle editierbaren Stellen in allen Objekten des Projekts werden durchsucht.

„Gesamtes Projekt und alle nicht kompilierten Bibliotheken“

Alle editierbaren Stellen in allen Objekten des Projekts und eingebundener, nicht kompilierter Bibliotheken werden durchsucht.

„Innerhalb der folgenden Objekte“

Nur die editierbaren Stellen innerhalb der hier definierten Objekte werden durchsucht:

  • „Schema“: Durch den Befehl „Speichern“ wird die augenblickliche Suchkonfiguration unter dem angegebenen Namen gespeichert. Alle gespeicherten Schemata sind über die Auswahlliste ( selectionlist_button.png) verfügbar.

  • „Objekttypen“: _cds_icon_option_activated: Objekt wird durchsucht

  • „Namensfilter“: Namensfilter für die zu durchsuchenden Objekte. Der Platzhalter "*" kann verwendet werden.

    Beispiel: Filter "*CAN*": Es werden alle Objekte durchsucht, die in ihrem Namen "CAN" enthalten haben

„Alle geöffneten Editoren“

Alle Editoren, die gerade in einem Fenster geöffnet sind, werden durchsucht.

„Aktiver Editor“

Nur der Editor, in dem gerade der Cursor steht, wird durchsucht.

„Nur Selektion“

Nur der gerade in einem Objekt selektierte Text wird durchsucht.

Siehe auch