Befehl 'Ersetzen', 'Im Projekt ersetzen'Permanentlink

Symbol _cds_icon_replace, Tastaturkürzel [Strg] + [H]

Symbol _cds_icon_replace_in_project, Tastaturkürzel [Strg] + [Umschalt] + [H]

Funktion: Die Befehle durchsuchen das Projekt oder Teile davon nach einer bestimmten Zeichenkette und ersetzen diese.

Aufruf: Menü „Bearbeiten  Suchen Ersetzen“

Voraussetzung: Die Applikation ist im Online-Betrieb.

Der Befehl öffnet den Dialog „Ersetzen“, in dem die zu ersetzende Zeichenkette und die neue Zeichenkette eingegeben und die Suchoptionen definiert werden.

Tab. 628: Zusätzlich zu den Optionen des Dialogs „Suchen“ sind noch folgende Einstellungen möglich:

„Ersetzen mit“

Eingabefeld für die neue Zeichenkette.

„Ersetzen“

Damit wird jeweils die nächste gefundene Zeichenkette im Editor hervorgehoben und ersetzt (schrittweises Ersetzen).

„Alles Ersetzen“

Alle gefundenen Zeichenketten werden auf einmal ersetzt, ohne dass sie in den Editoren angezeigt werden.

„Geänderte Objekte offen lassen nach "Alles Ersetzen"“

Die Editoren der gefundenen Objekte bleiben geöffnet

Ein Ersetzen in referenzierten Bibliotheken ist nicht möglich.

Siehe auch