Vergleichsansicht erstellenPermanentlink

Voraussetzung: Sie haben in Ihrem aktuellen Projekt Änderungen vorgenommen und möchten es beispielsweise mit der zuletzt gespeicherten Version vergleichen. Sie haben mittlerweile beispielsweise weitere Programmierbausteine eingefügt, eine POU entfernt, in Bausteinen einige Codezeilen oder die Objekteigenschaften geändert.

  1. Wählen Sie Befehl „Projekt  Vergleichen“.

    Der Dialog „Projektvergleich“ erscheint.

  2. Geben Sie den Pfad des Referenzprojekts an, beispielsweise den Pfad der zuletzt gespeicherten Version Ihres aktuellen Projekts.

  3. Belassen Sie die Aktivierung der Vergleichsoption „Leerzeichen ignorieren“.

  4. Klicken Sie „OK“.

    CODESYS öffnet die Vergleichsansicht. Titel: „ Projektvergleich - Unterschiede“. Die Gerätebäume des aktuellen Projekts und des Referenzprojekts sind einander gegenübergestellt und die veränderten Objekte farblich markiert.

  5. Selektieren Sie im Baum des Referenzprojekts (rechts) ein blau markiertes Objekt. Dieses Objekt ist im aktuellen Projekt nicht mehr enthalten.

    Klicken Sie auf _icon_accept_single„Einzeln übernehmen“

    CODESYS fügt das Objekt im Baum des aktuellen Projekts (links) hinzu. Die Zeile ist gelb hinterlegt. In der Mittelspalte erscheint _icon_project_comp_unit_added.

  6. Selektieren Sie im Baum des aktuellen Projekts (links) ein grün markiertes Objekt. Dieses Objekt ist im Referenzprojekt nicht enthalten.

    Klicken Sie auf _icon_accept_single„Einzeln übernehmen“

    CODESYS entfernt das Objekt wieder aus dem Baum des aktuellen Projekts (links). Die Zeile ist gelb hinterlegt. In der Mittelspalte erscheint _icon_project_comp_unit_deleted.

  7. Wenn CODESYS für ein Objekt, das im aktuellen Projekt und im Referenzprojekt enthalten ist, inhaltliche Änderungen festgestellt hat, wird dies durch rote Schrift angezeigt. Sie können dann durch Doppelklick auf das Objekt in die Detail-Vergleichsansicht des Objekts wechseln.

  8. Schließen Sie die Vergleichsansicht und beantworten Sie die Frage, ob die vorgenommenen Änderungen gespeichert werden sollen, mit „Ja“.

    Die Änderungen werden im Projekt wirksam.