Der ST-Editor dient zur Programmierung von Bausteinen in der IEC 61131-3 Programmiersprache Structured Text (ST) und Extended Structured Text. Der Erweiterte Strukturierte Text bietet einige zusätzliche Funktionen in Bezug auf die Norm IEC 61131-3.
Structured Text ist eine Programmiersprache, vergleichbar mit anderen Hochsprachen wie C oder PASCAL, die die Entwicklung komplexer Algorithmen ermöglicht. Der Programmcode besteht aus einer Kombination von Ausdrücken und Anweisungen, die auch konditional (IF...THEN...ELSE) oder in Schleifen (WHILE...DO) ausgeführt werden können.
Ein Ausdruck ist ein Konstrukt, das nach seiner Auswertung einen Wert zurückgibt. Ausdrücke sind auch Operatoren und Operanden zusammen. Sie können Zuweisungen auch als Ausdrücke verwenden. Ein Operand kann eine Konstante, eine Variable, ein Funktionsaufruf oder ein anderer Ausdruck sein.
Anweisungen steuern, wie die Ausdrücke verarbeitet werden sollen.
Für diesen Texteditor können Sie verschiedene Einstellungen in Bezug auf Verhalten, Aussehen und Menüs in den Dialogen vornehmen ⮫ Optionen und ⮫ Anpassen im Menü „Werkzeuge“. Die bekannten Windows-Funktionen (z.B. IntelliMouse) sind auch für diesen Editor verfügbar.
Für weitere Informationen siehe: ⮫ „Programmierung in strukturiertem Text (ST) “