Mit den folgenden Funktionalitäten unterstützt CODESYS die Kommunikation zwischen Steuerungen (SPS) und das Einfügen einer Sicherheitssteuerung unterhalb einer SPS:
-
Symbolkonfiguration: CODESYS erstellt Symbole mit spezifischen Zugriffsrechten für die Variablen in einer Anwendung. Mit diesen Symbolen können Sie von außen auf die Variablen zugreifen, zum Beispiel von einem OPC-Server.
-
Datenquellenmanager: Verwaltet die Verbindungseinstellungen und die Datenübertragung zu entfernten Geräten (Datenquellen)
Die übertragenen Daten werden in Datenquellenvariablen abgebildet, auf die in der Visualisierung oder lokalen Anwendung zugegriffen wird. Ein Beispiel hierfür ist ein Bedienfeld, das entfernte Geräte steuert und den Zustand des Geräts als HMI-Anwendung anzeigt.
-
Netzwerkvariablen: Netzwerkvariablen sind Variablen, deren Werte für verschiedene Steuerungen im Netzwerk zugänglich sind. Die Variablen müssen in starren, identischen Listen sowohl im Sendegerät als auch im Empfangsgerät definiert werden. Diese Listen sind den Anwendungen zugeordnet, können sich aber in verschiedenen Projekten befinden.
Für weitere Informationen siehe: ⮫ „Adresse Strukturen “ und ⮫ „Adressierung und Routing “