Erste Schritte mit der Trendaufzeichnung Permanentlink

Um eine Trendaufzeichnung auf einem Laufzeitsystem durchzuführen, benötigen Sie eine Anwendung mit einem „Trend Recording Manager“ Objekt, das mindestens ein „Trend Recording“ Objekt enthält. Anschließend können Sie eine Datenbank auf dem Laufzeitsystem und die Datenpufferung konfigurieren.

Erste Schritte

  1. Fügen Sie ein „Trend Recording Manager“ Objekt unterhalb Ihrer Anwendung hinzu.

  2. Wählen Sie das Objekt „Trend Recording Manager“ und klicken Sie auf „Objekt hinzufügen  Trend Recording“. Geben Sie einen Namen in das Dialogfeld „Trendaufzeichnung hinzufügen“ ein.

    Das Objekt wird erstellt und der Editor geöffnet.

  3. Geben Sie ein Zeitintervall in „Record Settings“ ein.

  4. Klicken Sie auf „Variable hinzufügen“.

    Es wurde eine zusätzliche Variable hinzugefügt. Die leeren Einstellungen werden unter „Variable Einstellungen“ rechts von der Strukturansicht geöffnet.

  5. Wählen Sie eine gültige IEC-Variable aus dem Feld „Variable“.

    Die IEC-Variable ist für die Trendaufzeichnung konfiguriert.

  6. Erstellen Sie die Anwendung.

  7. Laden Sie die Anwendung auf das Steuergerät herunter und klicken Sie auf „Start“.

    Die Anwendung erfasst Daten zur Laufzeit und speichert sie in einer Datenbank.