Variable: VAR_INPUT Permanentlink

Eingangsvariablen werden an den Eingängen von Funktionsblöcken verwendet. Sie deklarieren die Variablen ‎VAR_INPUT‎ zwischen den Schlüsselwörtern ‎VAR_INPUT‎ und ‎END_VAR‎ im Deklarationsteil von POEs. Beim Aufruf wird nur der Wert übergeben (pass-by-value).

Die Variable kann durch ein Attribut-Schlüsselwort (‎CONSTANT‎, ‎RETAIN‎ oder ‎PERSISTENT‎) erweitert werden.

Beispiel

VAR_INPUT
        iIn1 : INT; (* 1st input variable *)
END_VAR