Befehl 'Commit', Befehl 'Commit Project'Permanentlink

Symbol: _svn_icon_commit

Funktion: Mit diesem Befehl werden Änderungen, die in CODESYS vorgenommen wurden, in das SVN-Repository übertragen. Zu diesem Zweck wird das Dialogfeld „Commit“ geöffnet.

Rufen Sie an:

  • Kontextmenü: „SVN“ um genau dieses Objekt zu übertragen

  • „Projekt  SVN  Commit Project“ um alle Änderungen im Projekt gleichzeitig zu übertragen

Anforderung: Mindestens ein Objekt wurde geändert. Ein Objekt, dessen Inhalt geändert wurde, wird im Objektbaum mit dem Symbol _svn_icon_status_modified, _svn_icon_status_modified_properties, oder _svn_icon_status_modified_binary_only überlagert.

Wenn Sie den Befehl ausführen, wird die Sperre für die zu übertragenden Objekte automatisch aufgehoben.

Dialog 'Bestätigen'

Tab. 947: „Übertragen auf: <URL Projekt/Objekt>“

URL im SVN-Repository

Beispiel: ‎file:///D:/SVN repository/trunk/ControlABC.project‎

„Logmeldung“

Geben Sie eine Protokollmeldung ein, die Ihre Änderung kommentiert.

Beispiel: ‎Bug fix error 123‎

„Neueste Nachrichten“

Öffnet den Dialog „Recent Messages“ zur Anzeige der letzten Protokollmeldungen. Sie können eine Protokollmeldung anklicken, um sie zu akzeptieren.

Tab. 948: „Vorgenommene Änderungen (Doppelklick auf das Objekt für den Vergleich, Rechtsklick auf das Objekt für weitere Operationen)“

_svn_img_commit_objects

Liste der Objekte, die geändert wurden und daher übertragen werden können. Die SVN-URLs spiegeln die Hierarchie des Objekts im SVN-Repository wider.

Die Objekte werden je nach Objektstatus farblich hervorgehoben:

  • Blau: Geändert

  • Grün: Hinzugefügt

  • Dunkelrot: Gelöscht

  • Rot: Widersprüchlich

  • Black: Nicht versioniert (nicht im SVN-Repository)

    Hinweis: Diese Objekte werden angezeigt, wenn die Option „Nicht versionierte Objekte anzeigen“ ausgewählt ist.

  • Gray: Vom Commit ausgeschlossen

    Hinweis: Dies ist der Fall, wenn die Option „Ignore during commit“ ausgewählt ist.

Die Liste enthält auch Objekte, die nicht geändert wurden, aber eine Sperre haben. Dies hilft zu verhindern, dass Sperren im Repository unbemerkt bleiben.

Doppelklicken Sie auf ein Objekt, um den Vergleichsdialog zu öffnen. Die Revision der Arbeitskopie wird mit der Basisrevision verglichen. Der Vergleichsdialog wird auch geöffnet, wenn Sie im Kontextmenü auf „Vergleichen“ klicken.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Objekt, um das Kontextmenü zu öffnen.

Hinweis: Wenn der Befehl „Commit Project“ ausgeführt wurde, wird hier eine Liste von Objekten angezeigt. Wenn der Befehl „Commit“ auf ein bestimmtes Objekt angewendet wird, werden nur dieses Objekt (falls geändert oder gesperrt) und seine geänderten oder gesperrten Unterobjekte angezeigt.

„Objekt“

_cds_icon_option_activated: Das Objekt wird für die Übertragung ausgewählt.

Beispiel: _svn_img_list_of_modified_objects

„Textstatus“

Objektstatus in CODESYS

  • „Geändert“

  • „Hinzugefügt“

  • „Gelöscht“

  • „Nicht versioniert“

  • „Widersprüchlich“

„Status der Immobilie“

Status der Metadaten des Objekts

  • „Geändert“

  • „Hinzugefügt“

  • „Gelöscht“

  • „Widersprüchlich“

  • „Normal“

„Schloss“

Wenn das Objekt eine Sperre hat, dann wird hier der Benutzer angezeigt, der die Sperre angebracht hat.

Beispiel: ‎b.mayer‎

„Beschreibung“

Anzeige der Logmeldung

„Alle auswählen/Abwählen“

_cds_icon_option_activated: Alle Objekte in der Liste werden ausgewählt.

„Schlösser aufbewahren“

_cds_icon_option_activated: Ihr gesperrtes Objekt bleibt auch nach der Übertragung gesperrt.

„Änderungslisten beibehalten“:

_cds_icon_option_activated: Die Änderungsliste bleibt auch nach der Übertragung erhalten.

_cds_icon_option_deactivated: Die Änderungsliste wird nach der Übertragung nicht gelöscht.

„Update nach Commit (empfohlen)“

_cds_icon_option_activated: Das Objekt/Projekt wird nach der Übergabe aktualisiert. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um sicherzustellen, dass das Projekt auf dem neuesten Stand ist, und um Konflikte zu vermeiden, die durch gemischte Revisionen von Arbeitskopien entstehen.

Schaltfläche „Projekt aktualisieren“

Aktualisiert das Projekt

Hint: Verhindern Sie Konflikte, indem Sie ein zuvor aktualisiertes Projekt/Objekt festschreiben.

„OK“

Tastaturkürzel [Ctrl]+[Enter]

Tastaturkürzel [Ctrl]+[Enter]

Prüft zuerst die Arbeitskopie. Startet die Übertragung von Änderungen, wenn die Arbeitskopie aktuell ist.

Öffnet einen Dialog, wenn die Arbeitskopie veraltet ist. Sie können dann aus den folgenden Möglichkeiten wählen:

  • „Brechen Sie die Übertragung ab, ich möchte das Problem untersuchen.“

  • „Ja, ich möchte dieses Projekt jetzt aktualisieren.“

  • „Fahren Sie mit der Übergabe fort, ich weiß, was ich tue.“

Hinweis: Der Verlauf der Übertragungen wird in der Ansicht „Messages“ angezeigt.

Die Meldungen sind farblich hervorgehoben.

  • Blau: Eine Änderung vornehmen

  • Grün: Ein Objekt hinzufügen

  • Dunkelrot: Löschen/Ersetzen eines Objekts

  • Black: Sonstige Meldungen (Zusammenfassung)

Umgang mit externen Objekten

Umgang mit externen Objekten

Wenn sich das externe Objekt im selben SVN-Repository befindet, werden Änderungen an diesem externen Objekt im Übergabedialog aufgeführt und zusammen mit dem internen Projekt übergeben. Wenn sich ein externes Objekt in einem anderen SVN-Repository befindet, werden Sie über Änderungen im externen Projekt benachrichtigt und müssen diese separat übertragen.

Ein externes Objekt hat die Eigenschaft „externals“.

Kontextmenü (Rechtsklick auf Objekt)

_svn_icon_compare „Vergleichen Sie“

Öffnet den Vergleichsdialog, um die Arbeitskopie mit der obersten Revision zu vergleichen.

_svn_icon_compare „Vergleich mit HEAD-Version“

Öffnet den Vergleichsdialog, um die Arbeitskopie mit der HEAD-Revision zu vergleichen.

_svn_icon_compare„Vergleiche mit Revision“

Die Listeneinträge werden je nach Objektstatus farblich hervorgehoben:

  • Blau: Geändert

  • Grün: Hinzugefügt

  • Dunkelrot: Gelöscht

  • Rot: Widersprüchlich

  • Black: Nicht versioniert (nicht im SVN-Repository)

    Hinweis: Diese Objekte werden angezeigt, wenn die Option „Nicht versionierte Objekte anzeigen“ ausgewählt ist.

  • Gray: Vom Commit ausgeschlossen

    Hinweis: Dies ist der Fall, wenn die Option „Ignore during commit“ für das Objekt ausgewählt ist.

_svn_icon_revert„Klar“

Verwirft Ihre Änderungen an der Arbeitskopie. Dann entspricht das Objekt der Revision im SVN-Repository.

_svn_icon_log„Protokoll anzeigen“

Zeigt den Versionsverlauf des ausgewählten Objekts an.

„Eigenschaften“

Öffnet das Dialogfeld „SVN-Eigenschaften“. Dort werden die Eigenschaften angezeigt und Sie können sie bearbeiten.

Zur Änderungsliste wechseln

Hinweis: Dieser Befehl ist noch nicht implementiert worden.