Befehl 'Projekt in SVN importieren'Permanentlink

Symbol: _svn_icon_import

Funktion: Dieser Befehl öffnet das Dialogfeld „Projekt in SVN importieren“ zum Importieren eines CODESYS Projekts in das SVN-Repository.

Rufen Sie an: Menüleiste: „Projekt  SVN“.

Anforderung

  • Sie haben Zugriff auf ein SVN-Repository und kennen dessen URL.

  • Sie haben Lesezugriff auf das gesamte Projekt.

HINWEIS

HINWEIS
HINWEIS
HINWEIS

HINWEIS

HINWEIS

Projekte werden immer unverschlüsselt auf dem Server gespeichert. Treffen Sie daher geeignete Sicherheitsmaßnahmen (z.B. entsprechende Zugriffsrechte auf den SVN-Server) zum Schutz Ihrer Projekte.

Siehe auch

Dialog 'Projekt in SVN importieren'

„URL des SVN-Repositorys“

URL des SVN-Repository mit dem neuen Projektordner, in den die Dateien importiert werden

Beispiel: ‎https://svnserver/repository/trunk/ControlABC.project‎

Hint: Geben Sie beim Importieren von Bibliotheken die Erweiterung ‎.library‎ oder ‎_library‎ an. Für Projekte geben Sie die Erweiterung ‎.project‎ oder ‎_project‎ an. Dann wird der Projekttyp beim Auschecken automatisch erkannt und die Optionen werden im Dialog „Checkout“ entsprechend eingestellt.

_svn_button_three_dots

Öffnet den „SVN Repository Browser“ Dialog. Die bisherige Projektstruktur wird angezeigt und Sie können sie hier bearbeiten.

„Nachricht importieren“

Text zur Verwendung als Logmeldung

Beispiel: ‎Control project for customer A‎

„Neueste Nachrichten“

Öffnet das Dialogfeld „Recent Messages“. Dort können Sie die letzten Protokollmeldungen wiederverwenden.

„SVN_VERSION_INFO generieren“

_cds_icon_option_deactivated: Das Objekt ‎SVN_VERSION_INFO‎ wird nicht automatisch während des Importvorgangs erstellt. Daher erhält das Projekt keine globalen Konstanten oder Variablen für die Projektmetadaten.

„OK“

Legt das aktuelle Projekt im SVN-Repository an und importiert die Projektobjekte. Das lokale Projekt in Automation Builder ist mit dem SVN-Repository verknüpft. Überlagerungssymbole zeigen dies in den Objektbäumen an.