Dialog 'Optionen' - 'SVN-Einstellungen'Permanentlink

Registerkarte 'Allgemein'

Symbol: _svn_icon_repository_browser

Funktion: Die Registerkarte enthält Grundeinstellungen für CODESYS SVN.

Aufruf: Menü „Tools  Optionen“

Tab. 962: „Automatisches Sperren und Zusammenführen“

„Zusammenführen“

Verhalten bei den Befehlen „Aktualisieren“, „Zusammenführen“ oder „Wechseln zu“, wenn sich beide Seiten (Arbeitskopie und SVN-Projektarchiv) gegenüber der Basisversion geändert haben.

  • „Alle kollidierenden Änderungen als Konflikte markieren“: Die Objekte werden nicht automatisch zusammengeführt. Alle Änderungen mit Konflikt werden als "Mit Konflikt" markiert, selbst wenn einige davon automatisch zusammengeführt werden könnten.

  • „Zusammenführbare Änderungen zusammenführen, die anderen als Konflikt markieren“: Änderungen, die zusammengeführt werden können, werden automatische zusammengeführt, alle anderen werden als "Mit Konflikt" gekennzeichnet.

  • „Zusammenführbare Änderungen zusammenführen, der Anwender bezüglich der anderen fragen“: Änderungen, die zusammengeführt werden können, werden automatische zusammengeführt, bei allen anderen wird der Anwender gefragt.

  • „Immer den Anwender fragen, auch für zusammenführbare Änderungen“: Bei allen geänderten Objekten wird der Anwender gefragt, auch dann, wenn einige davon automatisch zusammengeführt werden könnten.

„Sperren“

Verhalten, wie CODESYS SVN Objekte sperrt, wenn sie lokal geändert werden.

  • „Immer versuchen vor einer Änderung zu sperren“: Alle Objekte werden gesperrt, bevor sie geändert werden, selbst dann, wenn sie automatisch zusammengeführt werden könnten.

  • „Nur die Objekte sperren, die keine Zusammenführen unterstützen“: Es werden nur Objekte gesperrt, die nicht automatisch zusammengeführt werden können.

  • „Niemals automatisch sperren“: Es werden keine Objekte gesperrt, auch dann nicht, wenn sie automatisch zusammengeführt werden könnten.

„Marker“

  • „Konfliktmarker verwenden, wenn Objekte zusammengeführt werden“: Wenn Objekte mit Konflikten existieren, die nicht zusammengeführt werden können, werden diese Konflikte im Quellcode mit Konfliktmarker markiert. Zusätzlich wird das Objekt selber als erfolgreich zusammengeführt (kein Konflikt) gekennzeichnet.

  • „Nicht zusammenführbare Objekte als "im Konfliktstatus" belassen“: Es werden keine Konfliktmarker gesetzt, nicht zusammenführbare Objekte bleiben im Status "Mit Konflikt".

„Den Anwender fragen wenn das automatische Sperren fehlschlägt“

_cds_icon_option_activated: Wenn es nicht möglich ist, das Objekt zu sperren, öffnet der Dialog „Automatisches Sperren fehlgeschlagen“ (siehe Dialogbeschreibung).

Beispiel für Konfliktmarker

Foo();
>>>>>>>>>>>>>>>
I := I + 1;
===============
I := I + 2;
<<<<<<<<<<<<<<<

Tab. 963: „Überprüfung Server“

„Server auf Aktualisierung und Sperren prüfen“

_cds_icon_option_activated: CODESYS SVN prüft in dem angegebenen Zeitintervall, ob Objekte auf dem Server aktualisiert wurden. Weiterhin wird geprüft, ob Objekte gesperrt sind oder ob Sperren gestohlen wurden.

„Prüfintervall (Minuten)“

Beispiel: 10

Tab. 964: „Beim Vergleich ignorieren“

Leerzeichen ignorieren

_cds_icon_option_activated: Abweichungen des aktuellen Projekts vom Referenzprojekt, die nur auf Leerzeichen basieren, werden ignoriert.

Kommentare ignorieren

_cds_icon_option_activated: Kommentare im Programmiercode sind vom Vergleich ausgeschlossen.

Eigenschaften ignorieren

_cds_icon_option_activated: Objekteigenschaften sind vom Vergleich ausgeschlossen.

Einige der SVN-Optionen können durch die projektspezifischen Einstellungen überschrieben werden.

Projektspezifische Einstellungen sind in Menü „Projekt  Projekteinstellungen“ Kategorie „SVN-Einstellungen“ definiert.

Registerkarte 'SSH'

Symbol: _svn_icon_repository_browser

Funktion: Die Registerkarte enthält die Einstellungen für das SSH-Protokoll .

Aufruf: Menü „Tools  Optionen“

Tab. 965: „SSH-Client-Implementierung“

„libssh2 (empfohlen)“

CODESYS SVN verwendet die Libssh2 zum Verbindungsaufbau mit dem SSH-Protokoll. Dies ist die empfohlene Einstellung.

„SharpPlink (Rückwärtskompatibilität)“

CODESYS SVN verwendet die plink.exe zum Verbindungsaufbau mit SSH-Servern. Diese Option wird nur zur Kommunikation mit veralteten Servern benötigt, die lediglich das veraltete SSH-1-Protokoll unterstützen.

Die SSH Konfiguration kann über die Environment-Variable ‎SVN_SSH‎ oder serverspezifisch über die SVN-Konfigurationsdatei überschrieben werden.