Animieren einer Farbanzeige Permanentlink

Die Farben eines Elements werden in den Eigenschaften „Colors“ der Elementeigenschaften angegeben. Dort können Sie entweder eine vordefinierte Stilfarbe aus dem Listenfeld oder eine Farbe aus dem Farbdialog auswählen.

Die Elementeigenschaft „Farbvariablen“ wird für die Farbanimation des Elements verwendet. Wenn Sie Variablen an die Eigenschaften übergeben, können Sie Farbänderungen im Anwendungscode programmieren oder eine Benutzereingabe konfigurieren, die zu einer Farbänderung führt. Eine Farbkonstante oder Farbvariable im Code hat den Datentyp ‎DWORD‎ und ist gemäß dem RGB-Farbraum oder der RGBA-Erweiterung kodiert.