Animation der Textanzeige Permanentlink

Sie können eine Animation der Textanzeige in der Eigenschaft „Schriftvariablen“ konfigurieren. Alle Basiselemente haben diese Eigenschaft, ebenso wie Tabellen, Bildlaufleisten und Textfelder.

Beispiel: Animieren der Schriftgröße

Erfordernis: Ein Projekt mit einer Visualisierung ist geöffnet.

  1. Öffnen Sie die Visualisierung und fügen Sie ein Element „Rectangle“ hinzu.

    Die Ansicht „Eigenschaften“ zeigt die Konfiguration des Elements.

  2. Konfigurieren Sie die Eigenschaft „Texte  Text“ mit ‎Important‎.

  3. Deklarieren Sie in der Anwendung eine typkonforme Variable in der POE ‎PLC_PRG‎.

    ‎iFontHeight : INT;‎

  4. Konfigurieren Sie die „Schriftvariablen  Größe“ Eigenschaft mit ‎PLC_PRG.iFontHeight‎.

  5. Ändern Sie die Größe der Schrift.

    iFontHeight := iFontHeight + 1) MOD 20;

  6. Kompilieren, herunterladen und starten Sie die Anwendung.

    Die Anwendung läuft. Die Visualisierung öffnet sich. Das Rechteck ist mit ‎Important‎ beschriftet. Die Schriftgröße erhöht sich von 1 auf 20.