Konfigurieren von Drehungen und OffsetsPermanentlink

Sie können ein Visualisierungselement animieren und es zur Laufzeit verschieben oder drehen lassen. Dazu weisen Sie in der Eigenschaft „Variablen zu. Absolute Bewegung“ und programmieren dann die Animation im Anwendungscode.

Konfigurieren eines Offsets

Sie können einen Versatz des Elements konfigurieren, indem Sie die Variablen in „Absolute Bewegung  Bewegung“ programmieren.

Erfordernis: Ein Projekt mit einer Visualisierung ist geöffnet.

  1. Öffnen Sie die Visualisierung und fügen Sie ein Element „Rectangle“ hinzu.

    Die Ansicht „Eigenschaften“ zeigt die Konfiguration des Elements an.

  2. In der Anwendung in der POU ‎PLC_PRG‎ deklarieren Sie typkonforme Variablen: ‎ diOffsetX : DINT;‎ und ‎diOffsetY : DINT;‎

  3. Konfigurieren Sie die Eigenschaft „Absolute Bewegung  Bewegung  X“ mit ‎PLC_PRG.diOffsetX‎ und „Y“ mit ‎PLC_PRG.diOffsetY‎.

  4. Führen Sie eine Verschiebung des Elements durch, z. B. durch eine Modulo-Division des Werts:

    diOffsetX := diOffsetX MOD 100;

    diOffsetY := diOffsetY MOD 100;

  5. Kompilieren, laden und starten Sie die Anwendung.

    Die Anwendung läuft. Die Visualisierung öffnet sich. Das Rechteck bewegt sich.

Konfigurieren eines rotierenden Elements

Wenn sich ein Element dreht, dann dreht sich der Mittelpunkt des Elements genau um seinen Mittelpunkt. Das Zentrum ist in der Eigenschaft „Center“ definiert. Der Mittelpunkt eines Elements wird intern berechnet. Wenn der Mittelpunkt und das Zentrum übereinstimmen, gibt es keine Drehung.

Sie können eine Drehung des Elements im Uhrzeigersinn konfigurieren, indem Sie den Wert der Variablen „Absolute Bewegung  Drehung“ erhöhen.

Erfordernis: Ein Projekt mit einer Visualisierung ist geöffnet.

  1. Öffnen Sie die Visualisierung und fügen Sie ein Element „Rectangle“ hinzu.

    Die Ansicht „Eigenschaften“ zeigt die Konfiguration des Elements an.

  2. Deklarieren Sie in der Anwendung in der POU ‎PLC_PRG‎ eine typkonforme Variable:‎rValue : REAL;‎

  3. Konfigurieren Sie die Eigenschaft „Absolute Bewegung  Rotation“ mit ‎PLC_PRG.rValue‎.

  4. Drehen Sie das Element im Uhrzeigersinn, indem Sie den Wert der Variablen erhöhen:

    ‎rValue := rValue + 0.1;‎

  5. Kompilieren, laden und starten Sie die Anwendung.

    Die Anwendung läuft. Die Visualisierung öffnet sich. Das Rechteck dreht sich um den Mittelpunkt. Die Ausrichtung des Elements in Bezug auf das Koordinatensystem ist festgelegt.

    _visu_img_prp_rotation

Konfigurieren eines rotierenden Elements

Wenn ein Element eine innere Drehung ausführt und sich dreht, dann dreht sich der Mittelpunkt des Elements genau um seinen Mittelpunkt. Dies ist der Punkt, der in der Eigenschaft „Center“ definiert ist. Die Ausrichtung des Elements dreht sich auch relativ zum Koordinatensystem. Wenn der Mittelpunkt des Elements und der Mittelpunkt zusammenfallen, führt dies zu einer Drehung auf der Stelle.

Sie können eine Drehung des Elements im Uhrzeigersinn konfigurieren, indem Sie den Wert der Variablen „Absolute Bewegung  Innere Drehung“ erhöhen.

Wenn die Visualisierung in Laufzeit ist, können Sie sehen, dass sich das Element dreht (auch relativ zum Koordinatensystem der Visualisierung).

Erfordernis: Ein Projekt mit einer Visualisierung ist geöffnet.

  1. Öffnen Sie die Visualisierung und fügen Sie ein Element „Polygon“ hinzu, das Sie zu einem Zeiger formen.

    Die Ansicht „Eigenschaften“ zeigt die Konfiguration des Elements an.

  2. Ziehen Sie den Mittelpunkt des Elements an die Basis des Zeigers.

  3. Deklarieren Sie in der Anwendung in der POU ‎PLC_PRG‎ eine typkonforme Variable:

    ‎rValue : REAL;‎

  4. Konfigurieren Sie die Eigenschaft „Absolute Bewegung  Innere Drehung“ mit ‎PLC_PRG.rValue‎.

  5. Drehen Sie das Element im Uhrzeigersinn, indem Sie den Wert der Variablen erhöhen:

    rValue := rValue + 0,1;

  6. Kompilieren, laden und starten Sie die Anwendung.

    Die Anwendung läuft. Die Visualisierung öffnet sich. Der Zeiger dreht sich um seine Basis.

    _visu_img_inner_rotation