Konfiguration der Texteingabe mit der virtuellen TastaturPermanentlink

Eine Visualisierung ist in der Regel so konfiguriert, dass sie bei einem Texteingabeereignis eine virtuelle Tastatur aufruft, wenn kein Eingabegerät verfügbar ist. Zu diesem Zweck wird in der Benutzereingabe die Folgeaktion „Variable“ entsprechend voreingestellt: Der Wert „Standard“ wird für den „Eingangstyp“ gewählt.

Sie können aber auch speziell für die Texteingabe konfigurieren. Dazu stehen in der Benutzereingabe weitere Eingabearten zur Verfügung, wie ‎Text input‎ oder die aufgeführten Visualisierungen. Diese Visualisierungen haben den Visualisierungstyp „Numpad/Keypad“ und zeigen virtuelle Tastaturen oder numerische Keypads an.

In der Einstellung „Einstellungen für Standard-Texteingabe“ des Visualisierungsmanagers können Sie eine Tastaturvisualisierung voreinstellen, die bei Bedarf von allen Visualisierungen in der Anwendung aufgerufen wird. Dies ist möglich, ohne dass die Benutzereingaben der Visualisierungen angepasst werden müssen.

Konfiguration der Texteingabe speziell für virtuelle Tastaturen

Erfordernis: Ein Projekt ist mit einer Visualisierung geöffnet.

  1. Deklarieren Sie eine Eingabevariable in dem Programm ‎PLC_PRG‎.

    ‎VAR_INPUT stInput : STRING; VAR_END‎

  2. Fügen Sie der Visualisierung eine Schaltfläche hinzu und wählen Sie das Element aus.

  3. Konfigurieren Sie die Eigenschaft „Texte  Text“ mit ‎Text input: %s‎.

  4. Konfigurieren Sie die Eigenschaft „Textvariablen  Textvariable“ mit ‎PLC_PRG.stInput‎.

  5. Klicken Sie auf „Konfigurieren Sie“ in der Eigenschaft „Eingabekonfiguration  OnMouseClick“.

    Das Dialogfeld „Input Configuration“ wird geöffnet. Das ausgewählte Eingabeereignis wird unterhalb der Beschriftung ausgedruckt.

  6. Wählen Sie die Aktion „Variable schreiben“.

  7. Wählen Sie die Visualisierung ‎Visudialogs.Keypad‎ in „Eingabeart“ der Implementierung der Aktion.

    Die virtuelle Tastatur ‎Visudialogs.Keypad‎ wird als Eingabegerät ausgewählt.

  8. Kompilieren, herunterladen und starten Sie die Anwendung.

    Die Visualisierung öffnet sich.

  9. Klicken Sie als Visualisierungsbenutzer auf die Schaltfläche.

    Die virtuelle Tastatur erscheint und ermöglicht die Texteingabe mit der Maus.

    _visu_img_call_virual_keypad

Konfigurieren der numerischen Eingabe speziell für virtuelle numerische Tastenfelder

Erfordernis: Ein Projekt ist mit einer Visualisierung geöffnet.

  1. Deklarieren Sie eine Eingabevariable in dem Programm ‎PLC_PRG‎.

    ‎VAR_INPUT iInput : INT; VAR_END‎

  2. Öffnen Sie die Visualisierung und fügen Sie ein Element „Rectangle“ hinzu.

  3. Wählen Sie das Element im Editor aus.

    Die Eigenschaften sind in der Ansicht „Eigenschaften“ sichtbar.

  4. Konfigurieren Sie die Eigenschaft „Texte  Text“ mit ‎Number input: %i‎.

  5. Konfigurieren Sie die Eigenschaft „Textvariablen  Textvariable“ mit ‎PLC_PRG.iInput‎.

  6. Klicken Sie in der Eigenschaft „Input configuration“ auf die Schaltfläche „Configure“ in der Zeile ‎OnMouseClick‎.

    Das Dialogfeld „Input Configuration“ wird geöffnet. Das ausgewählte Eingabeereignis wird unterhalb der Beschriftung ausgedruckt.

  7. Wählen Sie die Aktion ‎Write variable‎ aus der Liste der möglichen Aktionen aus und klicken Sie auf das Symbol _visu_icon_arrow_right.

    Die Aktion erscheint in der Liste der auszuführenden Aktionen. Die leere Implementierung der Aktion erscheint im Fensterbereich rechts neben der Liste.

  8. Wählen Sie die folgenden Einstellungen:

    „Die Eingabeart“ ist auf ‎VisuDialogs.Numpad‎ eingestellt.

    „Wählen Sie die zu bearbeitende Variable“ und setzen Sie sie auf „. Verwenden Sie die Textausgabevariable“.

    „Der Titel des Dialogs“ ist auf ‎'My virtual numpad'‎ eingestellt.

  9. Klicken Sie auf „OK“, um das Dialogfeld zu schließen.

    Die Benutzereingabe wird konfiguriert.

  10. Kompilieren, herunterladen und starten Sie die Anwendung.

    Die Anwendung läuft. Die Visualisierung öffnet sich. Wenn ein Benutzer auf das Rechteck klickt, öffnet sich der Ziffernblock.

    _visu_img_call_virual_numpad

Definition der Standardtexteingabe

Erfordernis: Ein Projekt mit einer Visualisierung und einer Benutzereingabekonfiguration ist geöffnet. Bei allen Folgeaktionen „Variable schreiben“ wird der Wert „Standard“ für die Einstellung „Eingabetyp“ gewählt.

  1. Doppelklicken Sie auf den Visualisierungsmanager.

  2. Klicken Sie auf die Standard-Texteingabe in der Registerkarte „Einstellungen“ („Gruppe Standard-Texteingabe“ ) und weisen Sie Visualisierungen zu.

    Diese Visualisierungen sind als Standardtexteingabe definiert. Verfügt eine Anzeigevariante nicht über eine Tastatur, so werden diese Visualisierungen aufgerufen, ohne dass Sie die Benutzereingabe anpassen müssen.