Erfassen von BenutzereingabeereignissenPermanentlink

Sie können Benutzereingabeereignisse in der Anwendung erfassen. Zu diesem Zweck können Sie einen Funktionsblock implementieren, der beim Auftreten von Benutzerereignissen ausgeführt wird.

Erfassen des Schreibens von Variablen

Wenn der Benutzer die Eingabe eines Wertes (in einem Eingabefeld) abschließt, wird ein Bearbeitungssteuerungsereignis geschlossen. Sie können dieses Ereignis in der Anwendung wie folgt erfassen.

  1. Erstellen Sie einen Funktionsblock, der die Schnittstelle ‎VisuElems.IEditBoxInputHandler‎ aus der Bibliothek ‎VisuElemBase‎ implementiert.

  2. Übergeben Sie die Instanz an den globalen Ereignismanager ‎VisuElems.Visu_Globals.g_VisuEventManager‎, indem Sie die Methode ‎SetEditBoxEventHandler‎ aufrufen.

Beispiel

Eine Visualisierung hat zwei Eingabefelder für ‎iInput_A‎ und ‎rInput_B‎ und ein Textausgabeelement.

Die Eingabefelder sind Rechtecke, auf die der Benutzer klicken muss, um Text einzugeben.

Das Textausgabeelement ist ein Rechteck, in dem der Inhalt der Textvariablen ‎PLC_PRG.stInfo‎ gedruckt wird. Die Textvariable enthält die letzte Eingabe eines Benutzers in eines der Eingabefelder und die zusätzlichen Informationen, die hinzugefügt wurden.

_visu_img_hook_control_event

Eigenschaften des Rechtecks ‎iInput_A‎

„Texts  Text“

‎iInput_A: %i‎

„Textvariablen  Textvariable“

PLC_PRG.iInput_A

Eigenschaften des Rechtecks ‎rInput_B‎

„Texts  Text“

‎iInput_B: %i‎

„Textvariablen  Textvariable“

PLC_PRG.rInput_B

Eigenschaften des Rechtecks für die Textausgabe

„Texts  Text“

‎%s‎

„Textvariablen  Textvariable“

PLC_PRG.stInfo

‎PLC_PRG‎ Umsetzung

PROGRAM PLC_PRG
VAR_INPUT
	iInput_A:INT;  (* Used in the visualization as user input variable*)
	rInput_B:REAL; (* Used in the visualization as user input variable*)
	stInfo : STRING;  (* Informs about the user input via the edit control field; 
		String gets composed by method 'VariableWritten; 
		Result is displayed in the lower rectangle of the visualization *)
END_VAR
VAR
	inst : POU;
	bFirst : BOOL := TRUE;
END_VAR

IF bFirst THEN
	bFirst := FALSE;
	VisuElems.Visu_Globals.g_VisuEventManager.SetEditBoxEventHandler(inst); 
	(* Call of method VariableWritten *)
END_IF

‎POU‎ Umsetzung

FUNCTION_BLOCK POU IMPLEMENTS VisuElems.IEditBoxInputHandler
(* no further declarations, no implementation code *)

Methode ‎VariableWritten‎ zugeordnet zu ‎POU‎

METHOD VariableWritten : BOOL
(* provides some information always when an edit control field is closed in the visualization, that is a variable gets written by user input in one of the upper rectangles *)
VAR_INPUT
	pVar : POINTER TO BYTE;
	varType : VisuElems.Visu_Types;
	iMaxSize : INT;
	pClient : POINTER TO VisuElems.VisuStructClientData;
END_VAR

// String stInfo, which will be displayed in the lower rectangle, is composed here
PLC_PRG.stInfo := 'Variable written; type: ';
PLC_PRG.stInfo := CONCAT(PLC_PRG.stInfo, INT_TO_STRING(varType));
PLC_PRG.stInfo := CONCAT(PLC_PRG.stInfo, ', adr: ');
PLC_PRG.stInfo := CONCAT(PLC_PRG.stInfo, DWORD_TO_STRING(pVar));
PLC_PRG.stInfo := CONCAT(PLC_PRG.stInfo, ', by: ');
PLC_PRG.stInfo := CONCAT(PLC_PRG.stInfo, SEL(pClient^.globaldata.clienttype = VisuElems.Visu_ClientType.Targetvisualization,'other visu', 'targetvisu'));

Erfassen von Tastaturereignissen

Wenn der Benutzer die Taste drückt und wieder loslässt, wird ein Tastaturereignis in der Visualisierung ausgelöst. Sie können dieses Ereignis in der Anwendung wie folgt erfassen.

  1. Erstellen Sie einen Funktionsblock, der ‎VisuElems.IVisuUserEventManager‎ aus der Bibliothek ‎VisuElemBase‎ implementiert.

  2. Übergeben Sie die Instanz an den globalen Ereignismanager ‎VisuElems.Visu_Globals.g_VisuEventManager‎, indem Sie die Methode ‎SetKeyEventHandler‎ aufrufen.

Beispiel

Eine Visualisierung hat ein Textausgabeelement. Das Textausgabeelement ist ein Rechteck, in dem der Inhalt der Textvariablen ‎PLC_PRG.stInfo‎ gedruckt wird. Die Textvariable enthält Informationen über die zuletzt vom Benutzer gedrückte Taste.

Eigenschaften des Rechtecks für die Textausgabe

„Texts  Text“

‎%s‎

„Textvariablen  Textvariable“

PLC_PRG.stInfo

Umsetzung des Programms ‎PLC_PRG‎

PROGRAM PLC_PRG
VAR_INPUT
	stInfo : STRING;
END_VAR
VAR
	inst : POU;
	bFirst : BOOL := TRUE;
END_VAR

IF bFirst THEN
	bFirst := FALSE;
	VisuElems.Visu_Globals.g_VisuEventManager.SetKeyEventHandler(inst);
END_IF

Implementierung des Funktionsblocks ‎POU‎

FUNCTION_BLOCK POU IMPLEMENTS VisuElems.IKeyEventHandler
(* no further declarations, no implementation code *)

Implementierung der Methode ‎VariableWritten‎ des Funktionsblocks ‎POU‎

/// This method will be called after a key event is released. 
/// RETURN:
/// TRUE - When the handler has handled this event and it should not be handled by someone else
/// FALSE - When the event is not handled by this handler
METHOD HandleKeyEvent : BOOL
VAR_INPUT
	/// Event type. The value is true if a key-up event was released.
	bKeyUpEvent : BOOL;
	/// Key code
	dwKey : DWORD;
	/// Modifier. Possible values:
	/// VISU_KEYMOD_SHIFT : DWORD := 1;
	/// VISU_KEYMOD_ALT : DWORD := 2;
	/// VISU_KEYMOD_CTRL : DWORD := 4;
	dwModifiers : DWORD;
	/// Pointer to the client structure were the event was released
	pClient : POINTER TO VisuStructClientData;
END_VAR
VAR
END_VAR

PLC_PRG.stInfo := 'KeyEvent up: ';
PLC_PRG.stInfo := CONCAT(PLC_PRG.stInfo, BOOL_TO_STRING(bKeyUpEvent));
PLC_PRG.stInfo := CONCAT(PLC_PRG.stInfo, ', key: ');
PLC_PRG.stInfo := CONCAT(PLC_PRG.stInfo, DWORD_TO_STRING(dwKey));
PLC_PRG.stInfo := CONCAT(PLC_PRG.stInfo, ', modifier: ');
PLC_PRG.stInfo := CONCAT(PLC_PRG.stInfo, DWORD_TO_STRING(dwModifiers));
PLC_PRG.stInfo := CONCAT(PLC_PRG.stInfo, ', by: ');
PLC_PRG.stInfo := CONCAT(PLC_PRG.stInfo, SEL(pClient^.globaldata.clienttype = 
                                             VisuElems.Visu_ClientType.Targetvisualization, 
																																													'other visu', 'targetvisu'));

Aufzeichnung von Variablenwertänderungen, die durch Eingangsereignisse ausgelöst werden

Alle Visualisierungselemente, die den Wert einer Variable durch Benutzereingabe verändern, rufen die Schnittstelle ‎IValueChangedListener‎ auf. Mit dieser Schnittstelle können die Wertänderungen erfasst und dann programmatisch verarbeitet werden.

  1. Implementieren Sie einen Funktionsblock (Beispiel: ‎POU‎), der die Schnittstelle ‎IValueChangedListener‎ implementiert.

    ‎FUNCTION_BLOCK POU IMPLEMENTS VisuElems.IValueChangedListener‎

    Im Gerätebaum wird die Methode „ValueChanged“ unterhalb des Funktionsblocks eingefügt.

  2. In einem Programm (Beispiel: „PLC_PRG“), implementieren Sie den IEC-Code, der die Schnittstelle registriert.

    ‎VisuElems.g_itfValueChangedListenerManager.AddValueChangedListener(itfValueChangedListener)‎

    „PLC_PRG“ empfängt alle Wertänderungen mit Hilfe der Methode „ValueChanged“.

    Nun können Sie die Wertänderungen erfassen und verarbeiten.

Capturing inputs on elements with input options

When a user clicks an element that reacts to input (for example, a rectangle with an input configuration), an event is triggered. Sie können dieses Ereignis in der Anwendung wie folgt erfassen.

1. Create a function block that implements the interface ‎VisuElems.IInputOnElementEventHandler‎ from the library ‎VisuElemBase‎.

2. Pass the instance to the global event manager ‎VisuElems.Visu_Globals.g_VisuEventManager‎ by calling the method ‎SetInputOnElementEventHandler‎.

Example 9. Example

A visualization has a rectangle that reacts to input. For example, the toggling of a variable has been configured with ‎OnMouseDown‎. When the element is clicked by a mouse or touch input, an event ‎HandleInputOnElementEvent‎ is triggered.

Implementation of the function ‎VisuInit‎

‎FUNCTION VisuInit : BOOL ‎

‎// Set the input on element event handler VisuElems.VisuElemBase.g_VisuEventManager.SetInputOnElementEventHandler(PLC_PRG.evInputOnElementEventHandler); ‎

Implementation of the function block ‎POU‎

‎FUNCTION_BLOCK POU IMPLEMENTS VisuElems.VisuElemBase.IInputOnElementEventHandler (* no further declarations, no implementation code *) ‎

Implementation of the method ‎HandleInputOnElementEvent‎ of the function block POU

‎(* This method will be called when an input on a visualization element was executed. ‎

‎RETURN: ‎

‎TRUE - When the handler has handled this event and it should not be handled by someone else ‎

‎FALSE - When the event is not handled by this handler*)‎

‎ METHOD HandleInputOnElementEvent : BOOL ‎

‎VAR_INPUT event : VisuElems.VisuStructInputOnElementEvent;‎

‎END_VAR ‎

‎IF event.eType = VisuElems.VisuEnumInputOnElementType.MouseDown THEN ‎

‎SysProcessExecuteCommand('python D:\Beep.py', 0); ‎

‎END_IF‎

‎ (* Content Beep.py: ‎

‎import winsound ‎

‎freq=500 duration=200 winsound.Beep(freq,duration) ‎

‎*) ‎