Element auswählenPermanentlink

Die Ansicht „Visualisierungswerkzeuge“ stellt folgende Elemente zur Auswahl bereit:

  • Alle Visualisierungselemente, die das eingestellte Visualisierungsprofil definiert.

  • Bildelemente für alle Bilder des Projekts aus den eingebundenen Bibliotheken oder den Symbolbibliotheken.

  • Frameelemente für alle Visualisierungen des Projekts oder aus den Bibliotheken.

Das aktuell eingestellte Visualisierungsprofil und die aktuell verwendeten Symbolbibliotheken sehen Sie in den „Projekteinstellungen“.

Die Elemente sind in bestimmten Kategorien zusammengefasst, für die es in der Ansicht „Visualisierungswerkzeuge“ jeweils eine Schaltfläche gibt. Sie können neue Kategorien erzeugen und ihnen Elemente zuordnen.

Die Elemente der Kategorien werden in der Ansicht „Visualisierungswerkzeuge“ als Vorschaubilder angezeigt. Die Suche nach einem Elementnamen ist ebenfalls möglich.

Ziehen Sie das Vorschaubild des Elements einfach mit der Maus an die gewünschte Position im Editorfenster. Daraufhin erscheinen in der Ansicht „Eigenschaften“ des Visualisierungseditors automatisch die konfigurierbaren Eigenschaften des Elements.

Siehe auch

  • ⮫ „Visualisierungs-Editor“

  • linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'

  • linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'

  • linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'

Neue Elementkategorie erstellen oder entfernen

Voraussetzung: Der Visualisierungseditor ist geöffnet.

  1. Klicken Sie in der Ansicht „Visualisierungswerkzeuge“ auf die Schaltfläche _visu_icon_manage_tags.

    Der Dialog „Kategorien und Einträge konfigurieren“ erscheint.

  2. Öffnen Sie im Dialog mit Klick auf _visu_icon_plus den Dialog „Kategorien hinzufügen“. Hinweis: Mit _visu_icon_minus oder [Entf] löschen Sie die Definition einer Kategorie.

  3. Geben Sie im Eingabefeld „Name“ einen Namen ein, zum Beispiel ‎tagA‎, und beenden Sie den Dialog mit „OK“.

    Im Dialog „Kategorien und Einträge konfigurieren“ ist die neue benutzerdefinierte Kategorie ‎tagA‎ in der Baumansicht unten eingefügt. Sie ist mit dem Symbol _visu_icon_user_defined_tag versehen.

  4. Klicken Sie für die neue Kategorie auf die Option „Aktivieren“ und beenden Sie den Dialog mit „OK“.

    CODESYS fügt in der Ansicht „Visualisierungswerkzeuge“ eine Schaltfläche „tagA“ hinzu. Mit Klick auf die Schaltfläche erscheinen alle Elemente, die dieser Kategorie zugeordnet sind,

Siehe auch

  • linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'

Visualisierungselement einer Elementkategorie zuordnen

Voraussetzung: Der Visualisierungseditor ist geöffnet. Sie haben bereits eine benutzerdefinierte Kategorie ‎tagA‎ erstellt. Eine mit ‎tagA‎ beschriftete Schaltfläche ist in der Ansicht „Visualisierungswerkzeuge“ sichtbar.

  1. Klicken Sie in der Ansicht „Visualisierungswerkzeuge“ auf ein Element und öffnen Sie das Kontextmenü.

    Ein Kontextmenü erscheint. Es enthält die Befehle „Eintrag zu Kategorie 'tagA' hinzufügen“ und „Zu Kategorien hinzufügen“

  2. Wählen Sie den Befehl „Eintrag zu Kategorie 'tagA' hinzufügen“ und beenden Sie den Dialog mit „OK“.

  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „tagA“.

    Alle Elemente erscheinen, die dieser Kategorie zugeordnet sind, darunter auch das gerade zugeordnete Element.

Siehe auch

  • linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'