Einführung
Texte und Tooltip-Texte für Visualisierungen werden in Textlisten verwaltet und können in verschiedenen Sprachen angezeigt werden. To toggle a visualization between the available languages, configure a visualization element with the input configuration for "changing the language".
Static texts are automatically managed in the„GlobalTextList“ object. Dynamic texts are managemd in explicitly created text lists.
A dynamic text can be modified at runtime by means of a variable which indexes a text list entry. Dynamic texts are often used for the output of variable values or error messages.
Static texts are fixed strings which are used for labels, for example.
Sie können das Aussehen und die Formatierung von Texten und Tooltips mit den Elementeigenschaften „Texteigenschaften“ und „Schriftvariablen“ ändern.
For Unicode characters to be displayed, the „Use Unicode strings“ option must be enabled on the „Settings“ tab in the „Visualization Manager“ object.