StilllegungPermanentlink

  1. Löschen Sie die Runtime-Lizenzen aus dem Gerät, indem Sie die Lizenzen zurückgeben.

    ⮫ „Rückgabe einer Laufzeitlizenz“

  2. Auf der CPU vorhandene Zertifikate löschen.

  3. Anwendungen löschen.

  4. Löschen Sie Anwendungen von der Speicherkarte, falls vorhanden.

  5. Falls vorhanden, entfernen Sie die Speicherkarte und den Akku aus der CPU.

  6. Löschen Sie alle Benutzerkonten und Benutzerdaten.

  7. Demontieren und entsorgen Sie die Hardwaremodule.

    ⮫ Demontieren Sie AC500, AC500-XC und AC500-S

    ⮫ „Recycling“

Wenn Sie auf die in der CPU gespeicherten Daten nicht zugreifen können, z. B. weil die CPU nicht mehr funktionsfähig ist, dann zerstören Sie das Gerät physisch.

Dadurch wird sichergestellt, dass die auf dem Gerät gespeicherten Anmeldeinformationen nicht missbraucht werden können.