AufgabenkonfigurationPermanentlink

Eine Aufgabe ist eine Zeiteinheit bei der Ausführung eines Benutzerprogramms (IEC-Anwendung). Task-Parameter legen fest, wie und wie schnell die CPU das Anwenderprogramm ausführt.

Dieses Projekt verwendet nur eine zyklische Aufgabe.

01.03.03

Im Device-Tree werden die Objekte „Aufgabenkonfiguration“ und „Aufgabe“ automatisch mit dem Projekt angelegt.

Dieses Projekt verwendet nur eine zyklische Aufgabe.

  1. Doppelklicken Sie in der Gerätestruktur auf „Task“.

    In der Editoransicht öffnet sich eine Registerkarte.

    Für dieses Projekt werden Sie nur eine zyklische Aufgabe verwenden. Behalten Sie die Standardeinstellungen für die Aufgabe bei.

    01.03.05

    Priorität

    Legt fest, wie die CPU Aufgaben priorisiert, wenn mehrere Aufgaben konfiguriert sind. Priorität 0 ... 15 = Echtzeitaufgaben, Priorität 16 = Nicht-Echtzeitaufgaben.

    Typ

    Legt fest, wie die CPU die Aufgabe ausführt, je nach den Anforderungen des Prozesses.

    Intervall

    Legt das Ausführungsintervall für zyklische Aufgaben fest. Sie wird in der Regel in Millisekunden unter Verwendung der IEC-Zeitsyntax angegeben.

    Watchdog

    Überwacht, ob die Aufgabe die zulässige Ausführungszeit überschreitet.

    Anrufe

    Definiert die POUs, die innerhalb der Aufgabe aufgerufen und ausgeführt werden.