-
Um CANopen Remote-Geräte hinzuzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf „CANopen Manager“ und dann auf „Objekte hinzufügen“.
Es wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie ein CANopen Remote-Gerät auswählen können.
-
Doppelklicken Sie auf ein CANopen entferntes Gerät, um die zugehörigen Parameter/Informationen in einem neuen Fenster anzuzeigen.
Die Registerkarte „Allgemein“ enthält die folgenden Parameter:
|
Parameter |
Standardwert |
Wert |
Beschreibung |
|---|---|---|---|
|
Allgemein |
|||
|
Node-ID |
Nächster unbenutzter Wert |
1-127 |
Eindeutige Knotennummer für CANopen Fernbedienungsgerät. |
|
Aktivieren der Experteneinstellungen |
Enabled |
Enabled |
Es werden alle Einstellungen angezeigt, die durch die Gerätebeschreibung (EDS-Datei) für das Gerät vorgegeben sind. |
|
Ausgeschaltet |
Es werden nur die Grundeinstellungen angezeigt |
||
|
SDO-Kanäle (nur wenn Experteneinstellungen aktiviert sind) |
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um einen Dialog zum Aktivieren der SDO-Kanäle zu öffnen, die in der EDS-Datei vordefiniert sind. Servicedatenobjekte (SDOs) ermöglichen den Zugriff auf alle Einträge im CANopen-Objektverzeichnis. Ein SDO schafft einen Peer-to-Peer-Kommunikationskanal zwischen zwei Geräten (SDO-Server und Client-Kanal). |
||
|
SYNC-Erzeugung einschalten |
Nicht unterstützt |
||
|
Optionales Gerät (nur wenn Experteneinstellungen aktiviert sind) |
Nicht unterstützt |
||
|
Keine Initialisierung (nur wenn Experteneinstellungen aktiviert sind) |
Nicht unterstützt |
||
|
Knoten zurücksetzen (nur wenn Experteneinstellungen aktiviert sind) |
Nicht unterstützt |
||
|
Guarding |
|||
|
Nodeguarding aktivieren (Nur verfügbar, wenn Heartbeat-Erzeugung deaktiviert ist) |
Enabled |
Enabled |
Der „CANopen Manager“ sendet in einem konfiguriertenIntervall eine Nachricht an den Knoten. Wenn der Knoten nicht antwortet, sendet der „CANopen Manager“ diese Nachricht so oft erneut, wie in „Lebenszeitfaktor“ definiert oder bis der Knoten antwortet. Wenn der Knoten nicht antwortet, wird er als „nicht verfügbar“ markiert. |
|
Ausgeschaltet |
Nodeguarding ist deaktiviert |
||
|
Überwachungszeit (ms) (nur wenn Nodeguarding aktiviert ist) |
200 |
|
Intervall, in dem das Knotenüberwachungs-Telegramm gesendet wird. |
|
Aktivieren der Heartbeat-Erzeugung (nur verfügbar, wenn Nodeguarding deaktiviert ist) Lebenszeitfaktor (nur wenn Nodeguarding aktiviert ist) |
2 |
1-255 |
Maximal zulässige Anzahl von Antworten auf eine Nodeguarding-Nachricht, bevor das entfernte Gerät als „nicht verfügbar“ markiert wird. |
|
Ausgeschaltet |
Ausgeschaltet |
Das entfernte Gerät sendet keine Heartbeat-Nachrichten. |
|
|
|
Enabled |
Das entfernte Gerät sendet Heartbeat-Meldungen. |
|
|
Erzeugerzeit (ms) (nur wenn Heartbeat-Erzeugung aktiviert ist) |
10 |
1-65535 |
Zeitintervall, in dem Heartbeat-Nachrichten gesendet werden. |
|
Herzschlag konsumierend |
Öffnet ein Dialogfeld „Heartbeat-Verbrauchseigenschaften“. Dort aktivieren Sie die CANopen Geräte, die Sie beobachten möchten. Die Anzahl der möglichen zu überwachenden Geräte wird in der EDS-Datei festgelegt. Dazu müssen Sie das Kontrollkästchen „Enable“ aktivieren und die Node-ID des Geräts sowie die gewünschten Werte in das Feld „Heartbeat time“ (in Millisekunden) eingeben. Wenn ein entferntes Gerät überwacht wird, wird ein grünes Häkchen auf der Schaltfläche „Heartbeat Consuming“ angezeigt. |
||
|
Notfall (EMCY) |
|||
|
Notfall aktivieren (EMCY) |
Enabled |
Enabled |
Beim Auftreten interner Fehler sendet der Knoten Notfallmeldungen. Die Diagnose wird in der Diagnoseregisterkarte des Knotens bzw. E/A-Moduls im Falle der S500-Diagnose des CI58x angezeigt (siehe CM598-CN CAN-Manager-Diagnose für die Liste der möglichen Diagnosemeldungen). |
|
Ausgeschaltet |
Von diesem Knoten werden keine Notfallmeldungen gesendet. |
||
|
COB-ID ( nur wenn „Notfall aktivieren“ aktiviert ist |
„Node-ID“ +0x80 |
0x1-0x7FF |
COB-ID auf EMCY-Nachricht. |
|
ZEIT |
|||
|
Aktivieren der TIME-Erzeugung |
Nicht unterstützt |
||
|
COB-ID (Hex) |
Nicht unterstützt |
||
|
Aktivieren Sie TIME consuming |
Nicht unterstützt |
||
Auf der Registerkarte „PDO Mapping“ können PDOs für das CANopen entfernte Gerät konfiguriert werden.
Die PDOs werden in RPDOs und TPDOs aufgeteilt. Für jedes PDO werden die entsprechenden E/As angezeigt.
Die folgenden Optionen sind für TPDOs und RPDOs verfügbar:
|
Parameter |
Standardwert |
Wert |
Beschreibung |
|---|---|---|---|
|
COB-ID |
berechnet |
0x180-0x57F 0x681-0x6DF |
Die COB-ID wird automatisch in Abhängigkeit von der Node-ID und der Nummer des PDO ausgefüllt, kann aber manuell geändert werden. |
|
Typ |
Asynchron - geräteprofilspezifisch |
Asynchron - geräteprofilspezifisch |
Das PDO wird gemäß dem CiA-Geräteprofil übertragen. |
|
Azyklisch - synchron |
Bei einer Änderung wird das PDO synchron, aber nicht periodisch übertragen. |
||
|
Asynchron - herstellerspezifisch |
Das PDO wird nur nach bestimmten Ereignissen übermittelt. |
||
|
Zyklisch - Synchrounus |
PDO wird über den SYNC-Mechanismus übertragen. |
||
|
Synchron - nur RTR (nur TPDOs) |
Nach einer Synchronisationsnachricht wird das PDO aktualisiert, aber nicht übertragen. Die Übertragung erfolgt nur auf ausdrücklichen Wunsch (Remote Transmission Request). |
||
|
Asynchron - nur RTR (nur TPDOs) |
Das PDO wird nur auf ausdrückliche Anforderung aktualisiert und übertragen (Remote Transmission Request). |
||
|
Anzahl der Synchronisationen (nur für Typ „Cyclic - synchron“) |
1 |
1-240 |
Anzahl der SYNC-Nachrichten, bevor PDO gesendet wird. |
Die folgenden Optionen sind nur für TPDOs verfügbar.
|
Parameter |
Standardwert |
Wert |
Beschreibung |
|---|---|---|---|
|
Inhibit-Zeit (x 100µs) |
0 |
0-65535 |
Geräteabhängig. Die Inhibit-Zeit ist die Mindestzeit zwischen zwei Nachrichten eines bestimmten PDOs. Sie können diese Einstellung verwenden, um zu verhindern, dass PDOs zu oft gesendet werden, wenn ihre Werte bearbeitet werden. Standard: "0". Mögliche Werte: 0–65535. |
|
Ereigniszeit (x 1ms) (nur für die Typen „asynchron - herstellerspezifisch“ und „asynchrounus - Geräteprofil“) |
0 |
0-65535 |
Geräteabhängig. Geben Sie die Zeitspanne an, die zwischen zwei PDO-Übertragungen liegen soll (in Millisekunden). |
|
RTR |
Ausgeschaltet |
Ausgeschaltet |
RTR (Remote transmission request) wird nicht verwendet. |
|
Enabled |
Ein RTR-Frame kann zur externen Abfrage des PDOs verwendet werden. |
Die Registerkarte „Bootkonfiguration“ ermöglicht die Konfiguration des Bootverhaltens des entfernten Geräts CANopen.
Die folgenden Optionen sind verfügbar und können entweder durch Anklicken der Grafiken oder durch Aktivieren des entsprechenden Kontrollkästchens auf der rechten Seite des Editorfensters eingestellt werden. Die Grafik veranschaulicht die Reihenfolge der Ausführung:
|
Parameter |
Standardwert |
Wert |
Beschreibung |
|---|---|---|---|
|
Knoten ID-aktiv |
Enabled |
Ausgeschaltet |
Das entfernte Gerät ist inaktiv. |
|
Enabled |
Das entfernte Gerät ist aktiv. |
||
|
Node BootUp |
|||
|
Zurücksetzen des Knotens (Senden des Befehls reset-node) |
Enabled |
Ausgeschaltet |
Es wird kein spezieller Kommunikationsbefehl zum Zurücksetzen des Knotens gesendet. |
|
Enabled |
Der Manager sendet den Kommunikationsbefehl CANopen specific node reset. |
||
|
Knotentyp und -profil prüfen (das konfigurierte Profil und das Typobjekt 1000H mit dem tatsächlichen Wert vergleichen) |
Ausgeschaltet |
Ausgeschaltet |
Der Inhalt des Knotenobjekts 1000H wird nicht mit den aktuellen Parametern verglichen. |
|
Enabled |
Der „CANopen Manager“ vergleicht den Inhalt des mandatory node object 1000H. Wenn die Werte unterschiedlich sind, meldet der Manager einen Parametrierungsfehler. |
||
|
Konfiguration Guard-Protokoll (Konfiguration der Guard-Zeit und des Lebenszeitfaktors) |
Enabled |
Ausgeschaltet |
Die Schutzzeit und der Lebenszeitfaktor der entfernten Gerätekonfiguration werden nicht geschrieben. |
|
Enabled |
Ein CANopen hat 2 spezifische Register, die für das Node Guarding Protokoll verantwortlich sind. Der „CANopen Manager“ schreibt beim Start die Guard Time und den Life-Time-Faktor der Knotenkonfiguration in die entsprechenden Objekte des Remote-Gerätes. |
||
|
Konfiguration SYNC COB-ID (Konfiguration der COB-ID für das Synchronisations-Telegramm) |
Enabled |
Ausgeschaltet |
Der „CANopen Manager“ schreibt die SYNC COB-ID der Konfiguration nicht in die entsprechenden Objekte der Fernwartung. |
|
Enabled |
Der „CANopen Manager“ schreibt beim Start die SYNC COB-ID der Konfiguration in die entsprechenden Objekte der Fernwartung. |
||
|
Konfiguration EMCY COB-ID (Konfiguration der COB-ID für das Emergency-Telegramm) |
Enabled |
Ausgeschaltet |
Der „CANopen Manager“ schreibt die EMCY COB-ID der Konfiguration nicht in die entsprechenden Objekte des Remote-Gerätes. |
|
Enabled |
Der „CANopen Manager“ schreibt beim Start die EMCY COB-ID der Konfiguration in die entsprechenden Objekte der Fernwartung. |
||
|
Konfigurationsdownload von Objekten (Download der Objektkonfiguration auf den Knoten) |
Enabled |
Ausgeschaltet |
|
|
Enabled |
Damit eine PDO-Kommunikation zu einem entfernten Gerät funktioniert, muss der „CANopen Manager“ alle relevanten Konfigurationsobjekte an das entfernte Gerät senden. Zum Beispiel werden die COB-IDs von PDOs hier in der Mapping-Tabelle erfasst. Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden alle diese Parameter und auch die benutzerspezifischen Objekte, die manuell im Konfigurationsfenster des entfernten Geräts hinzugefügt werden, vom Manager in die Fernsteuerung geschrieben. |
||
|
Knoten starten (senden Sie den Befehl start-node) |
Enabled |
Ausgeschaltet |
Es wird kein Startknotenbefehl gesendet. |
|
Enabled |
Um den Betriebszustand in CANopen zu erreichen, muss ein entferntes Gerät den CANopen spezifischen Startknotenbefehl erhalten. Der „CANopen Manager“ sendet am Ende des Bootvorgangs das Startknotenkommando an das entfernte Gerät. |
||
|
PDO-Daten initiieren (alle TxPDOs fernabfragen und aktuelle RxPDOs einmal nachsenden) |
Enabled |
Ausgeschaltet |
PDOs werden vom Manager nicht automatisch geschrieben und gelesen. |
|
Enabled |
Dieser Punkt wählt aus, ob die installierten PDOs vom „CANopen Manager“ direkt nach dem Start einmal automatisch geschrieben und gelesen werden sollen. Dadurch wird sichergestellt, dass die neuesten Ausgangsdaten, die sich im Ausgangsprozessdatenbereich des „CANopen Manager“ befinden, an das entfernte Gerät gesendet werden und dass die neuesten Eingangsdaten des entfernten Geräts vom entfernten Gerät gelesen und in den Eingangsprozessdatenbereich gestellt werden. |
||
Die Registerkarte „CI58x IEC Objects“ enthält die erstellte Instanz, die für den Diagnosezugriff verwendet wird. Nur für CI58x-Geräte verfügbar.