Funktion: Mit diesem Befehl werden alle eingeklappten Codesegmente im textuellen Editor oder Ergebnisstellen in der Querverweisliste expandiert, so dass der Code und alle Suchstellen wieder vollständig angezeigt werden.
Anforderung: Ein Texteditor ist aktiv und die Einrückung ist in den „Optionen“ („Kategorie Texteditor“ ) aktiviert; oder die Querverweisliste ist aktiv.
Rufen Sie an: Texteditoren: Hauptmenü„Bearbeiten Erweitert“, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste. In der Querverweisliste: Rechtsklick.
Siehe auch