Funktion: Der Befehl dient zum Ein- und Ausschalten des Online-Konfigurationsmodus. Beim Einschalten stellt es eine Verbindung zur SPS her und lädt eine implizit erstellte Anwendung „HiddenOnlineConfigModeApp“ auf die SPS herunter. Je nach Gerät geht CODESYS in den einfachen Online-Konfigurationsmodus oder es öffnet sich ein Dialog zur Auswahl zwischen einfachem und erweitertem Online-Konfigurationsmodus.
Rufen Sie an: Kontextmenü des SPS-Objekts im Gerätebaum
Anforderung: Die Kommunikationseinstellungen für das SPS-Gerät sind korrekt eingestellt.
Einfacher Online-Konfigurationsmodus
Der Befehl erstellt die implizite Anwendung HiddenOnlineConfigModeApp und lädt sie auf den Controller herunter. Die Anwendung initialisiert einmalig automatisch
alle Ein- und Ausgänge des Controllers. Danach können Sie wie folgt auf die E/As zugreifen:
-
E/As lesen
-
Ausgaben schreiben
-
Diagnose (im Gerätebaum und auf der Registerkarte „Status“ des Geräteeditors)
-
Scan (der aktuellen Hardware)
-
Interaktive Online-Funktionen, falls vorhanden (z. B. Schreiben asynchroner Nachrichten)
Erweiterter Online-Konfigurationsmodus (Parametermodus)
Wenn bereits Anwendungen auf der SPS vorhanden sind und die Steuerung diese unterstützt, öffnet der Befehl zunächst den Dialog „Devices“, der die auf der Steuerung vorhandenen Anwendungen anzeigt. In diesem Dialogfeld können Sie auf die Schaltfläche „Parameter Mode“ klicken, um eine Verbindung zur SPS herzustellen und dann auf die Werte der Geräteparameter zuzugreifen, ohne sich mit einer echten Anwendung anmelden zu müssen.
Schreiben und Forcen in der E/A-Zuordnung
Schreiben und Forcen in der E/A-Zuordnung
Im Online-Konfigurationsmodus funktioniert das Schreiben und Erzwingen von Werten auf der Registerkarte „I/O Mapping“ anders als im echten Online-Modus. Die Ausgaben werden sofort nach dem Einfügen in die Tabelle geschrieben. Es gibt keine Spalte „Vorbereiteter Wert“, aber die Anfangswerte können direkt nach Doppelklick auf die Spalte „Aktueller Wert“ geändert werden.
-
Dialog: Konfigurationsmodus auswählen