Symbol: 
Funktion: Mit diesem Befehl wird ein Benutzer aus der Benutzerverwaltung auf dem Zielsystem (Gerät) entfernt.
Rufen Sie an: Menüleiste: „Online Sicherheit“
Anforderung: Sie sind bei dem Gerät als Benutzer angemeldet.
Sie können die Gerätebenutzerverwaltung über die Registerkarten „Benutzer und Gruppen“ und „Zugriffsrechte“ des Geräteeditors verwalten. Die Befehle des Menüs „Online Sicherheit“ bieten Ihnen eine zusätzliche vereinfachte Möglichkeit, den Zugriff auf das Zielgerät zu schützen.
Siehe auch
-
linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'
-
linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'
Dieser Befehl öffnet das Dialogfeld „Remove Device User“. Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort des zu entfernenden Benutzers an und klicken Sie zur Bestätigung auf „OK“.




VORSICHT

Nachdem Sie diese Aktion durchgeführt haben, können Sie sich nicht mehr mit diesem entfernten Benutzerkonto anmelden. Wenn dieser Benutzer der einzige auf dem Zielsystem ist, werden Sie in einem Dialog darauf hingewiesen, dass dieser Benutzer nicht entfernt werden kann.