Für diese CODESYS Sitzung wird die Zeit der Inaktivität, nach der die Verbindung zur Steuerung automatisch beendet wird, auf die angegebene Zeit (in Sekunden) eingestellt. Der in dieser Option angegebene Wert hat Vorrang vor dem Wert, der in den CODESYS Optionen in der Kategorie Online für diese CODESYS Sitzung festgelegt wurde.
Wenn der Wert auf 0 gesetzt wird, wird die Verbindung zum Controller nicht automatisch nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität beendet. Für diese CODESYS Sitzung wird die Option zum Trennen der Verbindung in den Optionen von CODESYS deaktiviert.
Syntax:
--ForceDisconnectAfterInactivity="<value in seconds>" <value in seconds> : [10, 10800] | 0
Beispiel
Nach 300 Sekunden Inaktivität wird die Verbindung zum Controller automatisch beendet.
--ForceDisconnectAfterInactivity="300"