Symbol: 
Der Bibliotheksmanager listet alle Bibliotheken auf, die in das Projekt zur Erstellung von Anwendungen integriert wurden. Sie enthält Informationen über den Typ der Bibliothek, ihre Eigenschaften und ihren Inhalt.
Sie können die Liste der integrierten Bibliotheken erweitern oder reduzieren sowie Bibliothekseigenschaften für nicht abhängige Bibliotheken bearbeiten.
Der Bibliotheksverwalter besteht aus drei Ansichten:
-
Ansicht von oben: Liste der integrierten Bibliotheken
-
Ansicht unten links: Baumstruktur mit allen ausgewählten Modulen der Bibliothek in der oberen Ansicht
-
Ansicht unten rechts: Dokumentation für das in der Baumstruktur ausgewählte Modul
Liste der integrierten Bibliotheken
Liste aller in das Projekt integrierten Bibliotheken. Wenn eine Bibliothek von anderen Bibliotheken abhängt, werden diese referenzierten Bibliotheken automatisch integriert.
|
Anzeige in grauer Schrift |
Die Bibliothek wurde dem Projekt automatisch mit Hilfe eines Plug-ins hinzugefügt. |
|
Anzeige in schwarzer Schrift |
Die Bibliothek wurde dem Projekt automatisch mit dem Befehl „Add Library“ hinzugefügt. |
|
„Name“ |
Anzeige der integrierten Bibliothek in der folgenden Syntax: „<Platzhaltername> = <Bibliotheksname>, <Version> (<Firma>)“: „<Platzhaltername>“: Handelt es sich um eine Platzhalterbibliothek für eine Bibliothek, so steht der Platzhaltername vor einem „ = “. „<Bibliotheksname>“: Name der Bibliothek, die für die Verwaltung im Bibliotheks-Repository verwendet wird. „<Version>“: Version, auf die bei der ersten Integration verwiesen wurde. „ (<Firma>)“: Anbieter (optional) |
|
„Namespace“ |
Namensraum für den eindeutigen Zugriff auf den Inhalt der Bibliothek. Zu diesem Zweck wird sie einem Modulbezeichner vorangestellt: <Namensraum>.<Bibliotheksmodul-Bezeichner> Der Namensraum stimmt normalerweise mit dem Bibliotheksnamen überein. Hinweis: Wenn die Bibliothek die Eigenschaft Sie können den Standard-Namensraum für die lokale Verwendung (innerhalb des Projekts) im Dialog „Eigenschaften“ ändern. |
|
„ Wirksame Version“ |
Version der Bibliothek nach der Auflösung. Diese Version wird in dem Projekt verwendet. Anforderung: Der Bibliotheksmanager ist in der Ansicht „Devices“ vorhanden und eine Platzhalterbibliothek ist ausgewählt. Beispiel: Eine Platzhalterbibliothek, die unterhalb einer Anwendung integriert ist, wird aufgelöst, indem der Platzhalterbibliothek im Dialog „Platzhalter“ eine spezielle Auflösung zugewiesen wird. Dann wird die ausgewählte Bibliothek geladen. Andere Auflösungen werden ignoriert. Wird keine spezielle Auflösung angegeben, so wird geprüft, ob in der Gerätebeschreibung und im Bibliotheksprofil der Anwendung eine Auflösung angegeben ist oder nicht. Der erste Suchtreffer wird übernommen. |
|
|
Symbol mit Tooltip, das über die aktuelle geräteabhängige Auflösung der ausgewählten Bibliothek informiert. Beispiel, wenn sich der Bibliotheksverwalter in der Ansicht „Geräte“ befindet: „Dieser Platzhalter wird explizit auf diese Version umgeleitet (siehe den Dialog Platzhalter)“ Beispiel, wenn sich der Bibliotheksverwalter in der Ansicht „POUs“ befindet: „Im Gerät "Device_1" wird der Platzhalter in "VisuElemsAlarms, 1.0.0.0 (System)" aufgelöst.“ Eine in der Ansicht „POEs“ integrierte Platzhalterbibliothek wird aufgelöst, indem je nach Anwendung geprüft
wird, ob in der Gerätebeschreibung eine Auflösung angegeben ist oder nicht. Anschließend
wird das Bibliotheksprofil überprüft. Es wird die erste erkannte Auflösung verwendet.
Wenn Sie der Platzhalterbibliothek im Dialog „Platzhalter“ eine spezielle Auflösung zugewiesen haben, dann wird diese immer ignoriert. Das Ergebnis wird im Tooltip des Symbols |
|
|
Bibliothek, die mit einem vertrauenswürdigen Zertifikat signiert ist (kompatibel mit CODESYS >= V3 SP15) |
|
|
Bibliothek, die mit einem vertrauenswürdigen Zertifikat signiert ist, aber auf mindestens eine nicht signierte Bibliothek verweist |
|
|
Bibliothek, die mit einem privaten Schlüssel und einem Token signiert ist (kompatibel mit CODESYS < V3 SP15) |
|
|
Bibliothek, die nicht signiert oder mit einem nicht vertrauenswürdigen oder abgelaufenen Zertifikat signiert ist. Im Falle eines nicht vertrauenswürdigen Zertifikats wird im Kontextmenü der Befehl „Trust Certificate“ angeboten. |
|
|
Bibliothek, die als optional definiert und derzeit nicht verfügbar ist |
|
|
Bibliothek, deren Status gerade ermittelt wird |
|
|
Lizenzierte Bibliothek, für die derzeit keine gültige Lizenz verfügbar ist |
|
|
Bibliothekssymbol für eine Bibliothek, die nicht geladen werden kann, weil ihre Signatur (Verschlüsselung) nicht überprüft werden konnte |
|
|
Öffnet den Dialog zur Auswahl einer Bibliothek. Es werden alle im Bibliotheksrepository installierten Bibliotheken angeboten. |
|
|
Entfernt die aktuell ausgewählte Bibliothek aus dem Projekt |
|
|
Öffnet den Dialog zur Anzeige und Bearbeitung der Eigenschaften der aktuell ausgewählten Bibliothek |
|
|
Öffnet einen Dialog mit Details zu der aktuell ausgewählten Bibliothek (allgemeine Informationen, Inhalt, Eigenschaften, Lizenzinformationen) |
|
|
Wenn Sie eine als nicht gefunden markierte Bibliothek auswählen, können Sie mit diesem Befehl versuchen, sie erneut in das Projekt zu laden. |
|
|
CODESYS sucht nach den fehlenden Bibliotheken auf den in den Projektoptionen angegebenen Download-Servern. Danach können Sie die Bibliothek herunterladen und installieren. |
|
|
Das Dialogfeld „Platzhalter“ wird geöffnet. Dort wird die aktuelle Auflösung angezeigt und Sie können sie bearbeiten. |
|
|
Öffnet das Dialogfeld „Library Repository“ zum Installieren und Deinstallieren von Bibliotheken und zum Definieren von Bibliotheksspeicherorten |
|
|
Öffnet den Dialog „Information“ mit einer Legende der Symbole, die den aktuellen Status einer Bibliothek in der Liste der integrierten Bibliotheken anzeigen (siehe oben) |
|
|
Öffnet das Dialogfeld „Library Summary“. Im Dialog werden alle Bibliotheken, auf die im Projekt verwiesen wird, in einer Baumstruktur angezeigt, sowie die Bibliotheken, die auf diese Bibliotheken verweisen.
Anzeige der Bibliotheken
Wenn Sie auf „+“ für eine Bibliothek klicken, werden die Bibliotheken, die auf diese Bibliothek verweisen, auf der nächsttieferen Ebene angezeigt. |
|
|
Nur im Kontextmenü einer im Bibliotheksmanager ausgewählten Bibliothek, in der die
Bibliothek mit einem nicht vertrauenswürdigen Zertifikat signiert wurde. Der Befehl
verwandelt das nicht vertrauenswürdige Zertifikat in ein vertrauenswürdiges Zertifikat
und das vorangestellte Symbol ändert sich von |
|
„Bibliothek exportieren“ |
Nur im Kontextmenü einer im Bibliotheksmanager ausgewählten Bibliothek: Öffnet den Standarddialog zum Speichern der Bibliotheksdatei im Dateisystem |
Baumstruktur aller Module einer ausgewählten Bibliothek
Alle Bibliotheksmodule, die in die Bibliothek integriert wurden, sind in der Baumstruktur aufgelistet.
Anforderung: In der oberen Ansicht ist eine Bibliothek ausgewählt.
Die üblichen Sortier- und Suchfunktionen sind in der Menüleiste verfügbar.
Dokumentation für das in der unteren linken Ansicht ausgewählte Bibliotheksmodul
|
Registerkarte „Eingänge/Ausgänge“ |
Schnittstelle (Eingänge/Ausgänge) des Bibliotheksmoduls |
|
Registerkarte „Grafisch“ |
Grafische Darstellung des Moduls |
|
Registerkarte „Dokumentation“ |
Dokumentation für das Bibliotheksmodul. Hinweis: Als Bibliotheksentwickler müssen Sie die Regeln für die Aufnahme der Dokumentation in die "Richtlinien für die Entwicklung von Bibliotheken" befolgen. |
|
Registerkarte „Parameterliste“ |
Anforderung: Das Bibliotheksprojekt enthält eine Parameterliste. Sie können die Werte dieser Parameter in der Spalte „Wert (editierbar)“ ändern. |