Zugriff auf Array-Elemente
Syntax:
<name of array variable> [ <comma-separated list of dimension indexes> ]
|
<Name der Array-Variablen> |
Name der Array-Variablen Beispiel: aiCounter |
|
<Komma-getrennte Liste von Dimensionsindizes> |
Ein Index pro Dimension, so dass ein Element des Arrays identifiziert wird Beispiel: 2 Der Index ist vom Indexminimum bis zum Indexmaximum gültig. Beispiel: 0..9 |
Beispiele
Eindimensionales Array mit 10 Komponenten
//Declaration
VAR
aiCounter : ARRAY[0..9] OF INT;
iLocalVariable : INT;
END_VAR
// Implementation
iLocalVariable := aiCounter[2];
Zweidimensionales Feld mit 2 mal 2 Komponenten
//Declaration
VAR
aiCardGame : ARRAY[1..2, 3..4] OF INT;
iLocal_1 : INT;
END_VAR
//Implementation
iLocal_1 := aiCardGame[1, 3];
Zugriff auf Strukturkomponenten
Syntax:
<name of structure variable> . <name of component>
|
<Name der Strukturvariablen> |
Beispiel: sPolygon |
|
<Name der Komponente> |
Beispiel: aiStart |
Beispiel
//Declaration type
TYPE S_POLYGONLINE :
STRUCT
aiStart : ARRAY[1..2] OF INT := [-99, -99];
aiPoint1 : ARRAY[1..2] OF INT;
aiPoint2 : ARRAY[1..2] OF INT;
aiPoint3 : ARRAY[1..2] OF INT;
aiPoint4 : ARRAY[1..2] OF INT;
aiEnd : ARRAY[1..2] OF INT := [99, 99];
END_STRUCT
END_TYPE
//Declaration structure variable
VAR
sPolygon : S_POLYGONLINE;
iPoint : INT;
END_VAR
//Implementation
iPoint := sPolygon.aiPoint1[1];
Zugriff auf Variablen in POEs
Syntax:
<POU name> . <variable name>
|
<POU-Name> |
Name einer Funktionsblockinstanz (FUNCTION_BLOCK) oder eines Programms (PROGRAM) Beispiel: fbController |
|
<Variablenname> |
Variable der POE Beispiel: xStart |
Beispiel
FUNCTION_BLOCK FB_Controller
VAR_INPUT
xStart : BOOL;
END_VAR
VAR_OUTPUT
END_VAR
VAR
ControlDriveA : S_CONTROL;
END_VAR
IF xStart = TRUE THEN
//Symbolic bit access
ControlDriveA.bitEnableOperation := TRUE;
END_IF
PROGRAM PLC_PRG
fbController : FB_Controller;
END_VAR
fbController();
fbController.xStart := TRUE;