Symbol:
Kategorie: „Alarm-Manager“
Das Element zeigt Alarme in einer Liste an. In den Elementeigenschaften legen Sie fest, welche Informationen angezeigt werden. Sie definieren das Aussehen des Elements und die Variablen, die das Verhalten des Elements steuern.
Im Online-Modus können Sie eine Alarmtabelle nach einer bestimmten Spalte sortieren - auch in der "klassischen" Ansicht. Klicken Sie in die Spaltenüberschrift. Ein kleines Dreieck zeigt die aktuelle Sortierreihenfolge an (aufsteigend, absteigend). Ein Klick auf das Symbol kehrt die Reihenfolge um.
Die Sortierung innerhalb der Spalte hängt von der Art der enthaltenen Informationen
ab. Die Spalte „Priorität“ ist numerisch sortiert, die Spalten „Nachricht“ und „Klasse“ alphabetisch. Die Spalten „Value “ und „Latch “ können unterschiedliche Wertetypen enthalten. In diesem Fall erfolgt die Sortierung
zunächst nach Typ (Leerzeichen, BOOL, numerischer Wert, String) und dann je nach Typ entweder numerisch oder alphabetisch.
Wenn ein Alarmverlauf erstellt wurde, können Sie ihn zur Laufzeit programmatisch löschen. Die Aufzeichnung beginnt wieder ab dem Zeitpunkt des Löschens.
Für weitere Informationen siehe: ⮫ „Visualisierung des Alarmmanagements “, ⮫ weitere Informationen
Das Visualisierungselement „Alarmtabelle“ kann nicht in eine Visualisierung im POE-Pool eingefügt werden.
-
Eigenschaften der Elemente