Erstellen Sie ein Projekt mit dem folgenden Programm PLC_PRG
:
PROGRAM PLC_PRG VAR iVar : INT; rSin : REAL; rVar : REAL; END_VAR iVar := iVar + 1; iVar := iVar MOD 33; rVar := rVar + 0.1; rSin := 30 * SIN(rVar);
-
Wählen Sie im Gerätebaum die Anwendung aus und fügen Sie eine neue Visualisierung hinzu, indem Sie auf „Projekt Objekt hinzufügen Visualisierung“ klicken.
Der entsprechende Visualisierungseditor wird geöffnet.
-
Fügen Sie das Objekt „Visualisierung“ in den Gerätebaum unter „Anwendung“ ein.
Es erscheint eine leere Visualisierung.
-
Klicken Sie auf „ToolBox Spezielle Steuerelemente“.
-
Ziehen Sie das Element „Trace“ in den Visualisierungseditor.
Die Eigenschaften des Trendelements werden auf der rechten Seite angezeigt.
-
Klicken Sie auf das Symbol
in der Eigenschaft „Trace“.
Das Dialogfeld „Trace-Konfiguration“ wird geöffnet.
-
Klicken Sie auf „Variable hinzufügen“, um der Strukturansicht der Trace-Konfiguration einen Eintrag hinzuzufügen, und wählen Sie eine Projektvariable aus (z. B.
PLC_PRG.rSin
). -
Klicken Sie auf den obersten Knoten der Trace-Konfiguration.
Die Gruppe „Record Settings“ wird rechts angezeigt.
-
Wählen Sie die Option
MainTask
für die Einstellung „Aufgabe“.Hint: Der Trace-Datensatz und das entsprechende Programm sollten in der gleichen Task ausgeführt werden.
-
Klicken Sie auf „OK“.
Die Aufgabenkonfiguration wird angewendet.
-
Markieren Sie das Spurenelement und klicken Sie auf „Visualisierung Elemente zur Steuerung von Spuren einfügen“.
Das Dialogfeld „Trace Wizard“ wird geöffnet. Standardmäßig sind dort alle Steuerelemente aktiviert.
-
Klicken Sie auf „OK“, um das Dialogfeld zu schließen.
Die Steuerelemente werden der Visualisierung hinzugefügt und die Steuervariablen werden deklariert. Anschließend werden die Steuerungen und das Spurenelement mit den Steuergrößen konfiguriert.
-
Laden Sie die Anwendung auf das Steuergerät herunter und starten Sie sie.
-
Beispiel