In der Registerkarte des Editors „Redundanzkonfiguration“ wird die Topologie des redundanten Systems als Grafik visualisiert. Zusätzlich werden die aktuellen Einstellungen der SPSen wie Gateway und Kommunikationseinstellungen (Name, Typ, Version, Adresse, Hersteller) angezeigt. Sie können den Netzwerkpfad zwischen SPS und redundanter SPS bestimmen und den SPSen die Rollen zuordnen. Außerdem können Sie die Geräteeinstellungen anpassen und die Geräte synchronisieren.
Dafür stehen Ihnen zur Laufzeit situationsabhängig die folgenden Schaltflächen und Einstellungen zur Verfügung.
|
Schaltfläche „Aktiven Pfad SPS 1 setzen“ |
Öffnet den Geräteeditor und wechselt in die Registerkarte „Kommunikation“. Dort können Sie die Kommunikationseinstellungen für SPS 1 vornehmen. Tipp: Wenn Ihr Gerät aktiv ist, können Sie die Einstellungen über den Befehl „Netzwerk suchen“ übernehmen. |
|
Schaltfläche „Aktiven Pfad SPS 2 setzen“ |
Öffnet den Dialog „Gerät auswählen“. Dort können Sie das Netzwerk durchsuchen und das redundante Gerät bestimmen. Dafür muss das Gerät in Betrieb sein. |
|
Schaltfläche „SPS-Pfade tauschen“ |
Voraussetzung: Die Geräte sind in Betrieb, mit dem Entwicklungssystem verbunden und die Applikation ist jeweils geladen. Tauscht die Kommunikationseinstellungen der beiden SPSen und schaltet die aktive Kommunikation auf die andere SPS um. Hinweis: Dieser Befehl ändert nur die Kommunikationseinstellungen im Gerät und in der Redundanzkonfiguration, ändert aber sonst keine sonstigen Einstellungen auch nicht in der Registerkarte „Redundanzeinstellungen“. |
|
|
Aktualisiert die Statusanzeige (Anzeige der Betriebszustände) |
|
„Redundanzstatus“ |
Ausgabe (textuell) des Betriebszustands jeweils von „SPS 1“ und „SPS 2“ Beispiel: „Aktiv“ |
|
„Gateway“ |
Kommunikationseinstellungen des Gateways |
|
„Gerät“ |
Kommunikationseinstellungen des Geräts |
|
„Aktivieren“ |
Voraussetzung: Simulationsbetrieb Schaltet die SPS in den Status „Aktiv“. Die andere SPS wird sich nach circa 10 s aufsynchronisieren. Hinweis: Die Variablenwerte werden nicht synchronisiert. |
|
„Umschalten“ |
Schaltet die SPS vom Status „Aktiv“ zum Status „Passiv“ um. |
|
„Synchronisieren“ |
Voraussetzung: Simulationsbetrieb oder Fehlerstatus Synchronisiert die passive SPS mit der gerade aktiven SPS. Synchronisiert werden die Daten und Adressen in den für die Redundanz registrierten Bereichen. Die gerade im Simulationsstatus oder im Fehlerstatus befindliche SPS synchronisiert sich mit der anderen SPS, übernimmt somit deren Daten und wird passiv. |
|
„Simulation“ |
Schaltet die SPS vom Status „Passiv“ in den Status „Simulation“. |
Siehe auch
-
linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'