Die Registerkarte enthält die Konfiguration für die Verbindung von einem oder mehreren CODESYS WebVisu-Clients zu einem redundanten Steuerungssystem mit zwei synchronen SPSen.
Wenn zur Laufzeit die gerade aktive Steuerung ausfällt, wird die Ausführung der Steuerungsapplikation von der bisherigen Standby-Steuerung übernommen. Der Umschaltvorgang erfolgt dabei reibungslos und somit nahezu unbemerkt von den verbundenen Visualisierungsclients.

Analoge Aufbauten sind auch basierend auf einer CODESYS HMI möglich, wenn diese redundant ausgeführt wird.
|
„Aktivieren“ |
Für die Kommunikationseinstellungen ist das Eingabefeld „Umschaltreferenzen“ verfügbar. |
|
„Konfiguration der Redundanzverbindung verwenden“ |
|
|
„IP-Adresse: Port, die von SPS 1-Clients verwendet wird “ |
Eingabefeld für IP-Adresse und Port für den „SPS 1“-Client Wählen Sie „Durchsuchen“, um eine der verfügbaren Netzwerkadressen von „SPS 1“ auszuwählen. Hier sollte die Netzwerkverbindung gewählt werden, über die die Webvisu zugreift. |
|
„IP-Adresse:Port, die von SPS 2-Clients verwendet wird“ |
Eingabefeld für IP-Adresse und Port für den „SPS 2“-Client Wählen Sie „Durchsuchen“, um eine der verfügbaren Netzwerkadressen von „SPS 2“ auszuwählen. Hier sollte die Netzwerkverbindung gewählt werden, über die die Webvisu zugreift. |
|
„Sichere Kommunikation“ |
|
|
„Zertifikate erzeugen“ |
Öffnet den Editor „Security-Screen“. Dort können Sie Zertifikate erstellen und verwalten. |
|
„Zertifikate anzeigen“ |
Öffnet den Editor „Ansicht Zertifikat“. Dort erhalten Sie Informationen über die auf der jeweiligen SPS installierten Zertifikate. |
|
„Zeitüberschreitung beim Empfangen (ms)“ |
Zeit, nach der das Übertragungssystem in einen Timeout läuft, weil keine Empfangsbestätigung vorlag Voreinstellung |
|
„Übertragungszeitüberschreitung(ms)“ |
Zeit, nach der das Übertragungssystem in einen Timeout läuft, weil die Übertragung gestört war Voreinstellung |
|
„Optionen“ |
|
|
„Nahtloser Download“ |
Kann für HMI-Geräte aktiviert werden.
|
|
„Erweitert“ |
Hinweis: Die folgenden erweiterten Einstellungen sollten Sie nur bei speziellen Anforderungen ändern müssen. |
|
„Befehlswiederholungen“ |
Anzahl an Wiederholungen eines Befehls im Fehlerfall Der voreingestellte Wert ist 3. Es ist ratsam einen Wert >= 2 zu verwenden. |
|
„Heartbeat-Zeit (ms)“ |
Zeit, die bestimmt, wie oft der "Heartbeat"-Befehl, der die Leitung aktiv hält, übertragen wird 0 = Befehl wird nicht verwendet Wenn keine Daten auf der Ethernet-Leitung übertragen werden, bricht die Verbindung ab, und der erste nächste Befehl gibt einen Fehler zurück. Um diese Situation zu vermeiden, wird ein "Heartbeat"-Befehl gesendet. Der Ressourcenverbrauch dieses Befehls ist sehr gering. Hinweis: Verwenden Sie diese Funktion nur im Falle einer hohen Fehlerrate. |
|
„Zeitüberschreitung bei der Verbindung, Leitungsbruch erkannt (ms)“ |
Zeit, nach der ein Verbindungsausfall als "Leitungsbruch" angesehen wird Das passive Gerät ist nicht in der Lage zu erkennen, ob das Fehlen von Daten auf fehlende Befehle oder auf ein Problem mit der Verbindung zurückzuführen ist. Daher ist es notwendig, die Verbindungen zu beenden und wieder zu aktivieren, um die Verbindung gegebenenfalls zurückzusetzen. Der voreingestellte Wert ist 3000. Es ist ratsam einen Wert >= 2000 zu verwenden. |
|
„Zeitüberschreitung bei Aufbau der Clientverbindung (ms)“ |
Wartezeit für aktive Verbindung Das ist die Zeit, die verwendet wird, um festzustellen, ob die Verbindung aktiv wird. Der voreingestellte Wert ist 2000. Ein Wert zwischen 500-3000 ist üblicherweise in Ordnung. |
|
„Zeitüberschreitung bei der WebVisu-Verbindung (ms)“ |
Zeitüberschreitung für WebVisu-Clients, um das Umschaltung auf die andere SPS festzustellen Der Wert stellt eine Abwägung dar zwischen der Stabilität der Verbindung und der Zeit, bis das Verbindungsproblemen erkannt wird. Diese Zeit wird von den Clients, die mit dem aktiven Gerät verbunden sind, genutzt, um zu detektieren, wann das Gerät nicht mehr aktiv ist. Sollten über diesen Zeitraum hinaus keine Daten empfangen werden, erfolgt die Umschaltung auf das andere Gerät. Die Dauer dieser Zeit legt fest, wie schnell diese Umschaltung erfolgt: Ein zu kleiner Wert kann bei schlechter Verbindung zu unnötigen Umschalteversuchen führen. Ein zu hoher Wert verzögert auf Client-Seite die Erkennung eines echten Geräteausfalls. Der voreingestellte Wert ist 2000. |
Siehe auch
-
linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'
: Aktiviert für ein redundantes Steuerungssystem eine Redundanzverbindung zwischen
den Visualisierungsclients und den Webservern der synchronen Steuerungen. Die Taskkonfiguration
wird erweitert um die IEC-Task
: Für die Verbindungen der Webclients werden die Adresseinstellungen der folgenden,
nun verfügbaren Eingabefelder verwendet.