Sie können Ihr Projekt in unterschiedlichen Landessprachen darstellen, wenn Sie entsprechende
Lokalisierungsdateien
erstellen und einbinden. Die Lokalisierungsdateien entsprechen denen des GNU gettext-Systems. Die Lokalisierungsvorlagendateien sind also *pot-Dateien (Portable Object
Template), aus denen nach der Übersetzung Lokalisierungsdateien im *.po-Dateien (Portable Object) erzeugt werden.
Das Projekt kann in verschiedenen Landessprachen dargestellt werden. Editieren ist jedoch nur in der Originalversion möglich.
Sie konfigurieren, welche Kategorien von Textinformationen im Projekt Sie lokalisieren
möchten. Dann exportieren Sie diese Texte in eine Übersetzungsvorlage. Diese Vorlage
ist eine Datei des Formats pot (beispielsweise project_1.pot).
Mit einem entsprechenden externen Übersetzungstool oder auch händisch mit Hilfe eines
einfachen Texteditors erzeugen Sie daraus Lokalisierungsdateien des Formats po (beispielsweise de.po, en.po, es.po). Die po-Dateien können Sie dann wieder in CODESYS importieren und zur Lokalisierung
verwenden.
Die Befehle zum Handhaben der Projektlokalisierung finden Sie im Menü „Projekt Projektlokalisierung“.
Lokalisierungsvorlage erzeugen
Voraussetzung: Ein Projekt ist geöffnet.
-
Wählen Sie Befehl „Projekt Projeklokalisierung Lokalisierungsvorlage erstellen“.
Der Dialog „Lokalisierungsvorlage erstellen“ öffnet sich.
-
Aktivieren Sie die Kategorien von Textinformationen, die Sie in die Lokalisierungsvorlage aufnehmen möchten.
-
Auch „Positionsinformationen“ können in die Vorlage mit aufgenommen werden. Sie geben für jeden zu übersetzenden Text an, wo er im Projekt vorliegt. Wählen Sie hier aus, ob nur die erste gefundene Position des Texts, alle gefundenen Positionen oder gar keine in der Übersetzungsvorlage angezeigt werden sollen.
-
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Erzeugen“.
Der Dialog zum Speichern einer Datei des Formats
potim Dateisystem öffnet sich. Speichern Sie die Lokalisierungsvorlage. Danach können Sie die Datei in einem entsprechenden Übersetzungstool bearbeiten und Lokalisierungsdateien<Sprache>.poin den gewünschten Sprachen erzeugen.
Format der Lokalisierungsvorlage, Datei *.pot
In der ersten Zeile ist angegeben, welche Textkategorien beim Erzeugen der Vorlage für die Übersetzung ausgewählt wurden:
Beispiel: #: Content:Comments|Identifiers|Names|Strings: Alle 4 Kategorien wurden ausgewählt.
Danach folgt für jeden zu übersetzenden Text ein Abschnitt in der Form wie im folgenden Beispiel zu sehen:
Beispiel
#: D:\Projects\p1.project\Project_Settings:1 msgid "Project Settings" msgstr ""
Zeile 1: Positionsinformation als Quellcode-Referenz: Wird nur angezeigt, wenn dies beim Erzeugen der Übersetzungsdatei so konfiguriert wurde.
Zeile 2: Unübersetzter Text als Eintrag msgid; Beispiel: msgid "Projekteinstellungen".
Zeile 3: Platzhalter für die Übersetzung: msgstr "". Zwischen den Hochkommas muss dann in der po-Datei die Übersetzung in der jeweiligen Sprache eingefügt werden.
Format der Lokalisierungsdatei, Datei *-<Sprache>.po
Eine po-Datei können Sie mit Hilfe eines Übersetzungstools oder händisch mit Hilfe eines
neutralen Texteditors auf Basis der pot-Datei erzeugen. Sie könnten also die pot-Datei in eine po-Datei umbenennen und entsprechend des po-Standardformats bearbeiten.
Geben Sie unbedingt der Landessprache in Form der üblichen Kulturkürzel in den Metadaten
der Datei an, Beispiel: "Language: de" für Deutsch. Die Übersetzungen der einzelnen Texte fügen Sie jeweils bei den msgstr ""-Einträgen zwischen den Hochkommas ein.
Beispiel
"Language: de\n" #: Content:Names #: D:\projects\p1.project\Project_Settings:1 msgid "Project Settings" msgstr "Projekteinstellungen"
Importieren der Lokalisierungsdateien, Lokalisieren des Projekts
Voraussetzung: Für Ihr Projekt wurden auf Basis der Übersetzungsvorlage *.pot Lokalisierungsdateien <Sprache>.po erzeugt. Das Projekt ist geöffnet.
-
Wählen Sie den Befehl „Projekt Projektlokalisieurng Lokalisierungen verwalten“.
-
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen“.
Der Dialog „Lokalisierungsdatei öffnen“ zum Auswählen einer Datei des Formats
poaus dem Dateisystem erscheint. -
Wählen Sie eine der Lokalisierungsdateien, beispielsweise
<Projektname>-de.po.Der Dialog schließt sich und im Projekt erscheinen nun die betroffenen Texte in der entsprechenden Landessprache. Wenn Sie beispielsweise für den Bausteinnamen "PLC_PRG" in der deutschen Lokalisierungsdatei die Übersetzung
msgstr "Hauptprogramm"eingetragen haben, erscheint nun im Gerätebaum der Objektname "Hauptprogramm". -
Importieren Sie auf gleiche Weise die Lokalisierungsdateien für die anderen Sprachen, in die übersetzt wurde.
Lokalisierung wechseln, Lokalisierungsdateien hinzufügen und entfernen
Voraussetzung: Alle gewünschten Landessprachen sind durch Importieren der entsprechenden
po-Dateien im Projekt hinterlegt. Das Projekt ist geöffnet.
-
Wählen Sie den Befehl „Projekt Projektlokalisierung Lokalisierung verwalten“.
Der Dialog „Lokalisierung verwalten“ öffnet sich. Unter „Dateien“ erscheinen alle hinterlegten Lokalisierungsdateien
*-<Sprache>.po, sowie der Eintrag „<Originalversion>“. -
Wählen Sie die gewünschte Sprache und klicken auf die Schaltfläche „Lokalisierung wechseln“.
Das Projekt erscheint in der gewählten Sprache. Wenn Sie „<Originalversion>“ gewählt haben, erscheint das Projekt in der nicht-lokalisierten ursprünglichen Fassung und kann wieder editiert werden.
Optional eine Standardlokalisierung festlegen, Lokalisierung umschalten
-
Selektieren Sie eine der verfügbaren Lokalisierungen und aktivieren Sie die Option „Standardlokalisierung“.
Mit dem Befehl „Projekt Projektlokalisierng Lokalisierung umschalten“ wechseln Sie nun die Lokalisierung immer zwischen der Standardlokalisierung und der Originalversion. Der Befehl ist standardmäßig auch über die Schaltfläche
in der Werkzeugleiste verfügbar.