Wenn Sie einen Trend ausführen, gehen Sie am besten benutzergeführt vor und nutzen die Hilfe des Trendassistenten.
Entwickeln einer Visualisierung mit Trend
-
Legen Sie ein leeres Standardprojekt an und programmieren Sie in
PLC_PRGwenigstens eine Variable.PLC_PRGist deklariert und implementiert. -
Fügen Sie im Gerätebaum unter „Applikation“ das Objekt „Visualisierung“ hinzu.
Eine leere Visualisierung erscheint.
-
Öffnen Sie „Werkzeuge Spezielle Steuerelemente“.
-
Ziehen Sie das Element „Trend“ in die Visualisierung.
Der Dialog „Trendaufzeichnung“ mit den „Aufzeichnungseinstellungen“ öffnet sich.
-
Wählen Sie, in welcher Task die Trendaufzeichnung ausgeführt wird.
Im Allgemeinen läuft die Trendaufzeichnung in der selben Task, in der das Hauptprogramm, also PLC_PRG, läuft.
Wählen Sie also
MainTask. -
Fügen Sie mit „Variable hinzufügen“ eine Trendvariable hinzu und weisen Sie der Trendvariable eine IEC-Variable aus PLC_PRG zu.
-
Beenden Sie „Trendkonfiguration“ mit „OK“.
Ein neu erzeugtes Objekt des Typs Trendaufzeichnung ist unter „Trend Recording Manager“. Die aktive Visualisierung enthält ein „Trend“-Element, das selektiert ist.
-
Führen Sie den Befehl „Visualisierung Elemente zum Steuern des Trendelements einfügen“ aus.
Der Dialog „Trendassistent“ öffnet sich.
-
In dem Dialog sind alle 3 Steuerelemente standardmäßig aktiviert. Beenden Sie den Dialog mit „OK.“
Die aktive Visualisierung enthält einen Trend mit Steuerelementen.
-
Setzen Sie die Applikation aktiv, die die Trendobjekte enthält.
-
Übersetzen Sie die Applikation mit [F11].
-
Führen Sie den Befehl „Online Einloggen“ aus.
-
Starten Sie die Applikation mit [F5].
Die Targetvisualisierung erscheint. Die Visualisierung enthält das Trenddiagramm mit dem Werteverlauf der Variablen. Die Steuerelemente ermöglichen Benutzereingaben.
Beispiel: Visualisieren des sinusförmigen Trends einer IEC-Variablen
Im Projekt sind folgende Objekte implementiert:
-
PLC_PRG -
Visualization_Trend1 -
VisuWithTrend
PLC_PRG
PLC_PRG läuft als Teil der Applikation auf der Steuerung.
PROGRAM PLC_PRG VAR iVar : INT; rSin : REAL; rVar : REAL; END_VAR iVar := iVar + 1; iVar := iVar MOD 33; rVar := rVar + 0.1; rSin := 30 * SIN(rVar);
Visualization_Trend1
Visualization_Trend1 ist das Objekt, das die Konfiguration der Trendaufzeichnung enthält.

VisuWithTrend
VisuWithTrend ist das Objekt, das den Trend visualisiert.
Die Visualisierung enthält 4 Elemente: ein „Trend“ und 3 Steuerelemente. Die Eigenschaften des Trend sind wie folgt definiert.
|
Eigenschaften |
Wert |
|---|---|
|
„Trendaufzeichnung“ |
Visualization_Trend1 |
|
„Cursor anzeigen“ |
![]() |
|
„Tooltip anzeigen“ |
![]() |
|
„Rahmen anzeigen“ |
![]() |
|
„Datumsbereichs-Auswahl“ |
|
|
„Zeitauswahl“ |
|
|
„Legende“ |
|
VisuWithTrend zur Laufzeit


Trend1DateRangeSelector
Trend1TimeSelector
Trend1Legend