Bei einer Firmware-Erkennung mit dem IP-Configuration Tool werden alle im Netzwerk gefundenen Geräte aufgelistet, z. B. ABB-Geräte wie die Prozessormodule AC500, die Kommunikationsschnittstellenmodule AC500 oder ABB-Antriebe.
-
Starten Sie das IP-Konfigurationstool in Automation Builder über „Extras IP-Konfiguration“ oder starten Sie das eigenständige Tool (*.exe).
-
Der Dialog „IP-Konfiguration“ wird geöffnet. Legen Sie den Gerätetyp für den Netzwerkscan fest, indem Sie unter „Scan-Protokoll“ die gewünschte Option auswählen:
-
„ABB-Netzwerkkonfigurationsprotokoll“
Verwenden Sie diese Option für AC500 Geräte wie Prozessormodule, CI5xx-Modbus Geräte oder ABB-Antriebe. Das/die zu scannende(n) Gerät(e) muss/müssen über eine Direktverbindung Ethernet mit dem PC verbunden sein.
-
„Profinet Dynamic Configuration Protocol (DCP)“:
Verwenden Sie diese Option für PROFINET Kommunikationsschnittstellenmodule. Die Geräte müssen über eine direkte Ethernet-Verbindung (nicht über CM579) an den PC angeschlossen werden.
Für diesen Scan muss ein NPcap-Treiber separat installiert werden.
-
„EtherCAT“:
Verwenden Sie diese Option für EtherCAT Kommunikationsschnittstellenmodule. Das Kabel Ethernet muss direkt an das erste EtherCAT Slave-Gerät des EtherCAT Feldbusses angeschlossen werden. Stellen Sie sicher, dass während des Scanvorgangs kein EtherCAT Master-Gerät am Bus vorhanden ist.
-
„Option Notfall“:
Aktivieren Sie diese Option, um während des Scanvorgangs Fehler in der EtherCAT-Baugruppe zu erkennen, z. B. Frame-Verluste oder vertauschte Ports. Die erkannten Fehler werden angezeigt.
Für den Scan muss ein NPcap-Treiber separat installiert werden.
-
-
Wählen Sie [Scan], um den Scanvorgang zu starten.

-
Alle im Netzwerk erkannten Geräte werden aufgelistet, einschließlich der Hardware- und Verbindungsdetails. Die folgenden Angaben können unter „IP-Einstellungen“ geändert werden:
-
„IP-Adresse“:
Aktuelle IP-Adresse des Geräts.
-
„Konf. IP-Adresse“:
Konfigurierte IP-Adresse des Geräts. Durch das Ändern der IP-Adresse wird diese Spalte aktualisiert.
-
„FW Version“:
Derzeit auf dem Gerät installierte Firmware-Version. Dieses Feld wird erst nach dem ersten Netzwerk-Scan angezeigt. Sollte das Feld nach einem Netzwerk-Scan leer bleiben, überprüfen Sie es auf Verbindungsfehler.
Die IP-Adresse einiger Geräte, z. B. EtherCAT Geräte, kann nicht geändert werden.
-