Firmware-Identifizierung mit dem IP-KonfigurationstoolPermanentlink

Bei einer Firmware-Erkennung mit dem IP-Configuration Tool werden alle im Netzwerk gefundenen Geräte aufgelistet, z. B. ABB-Geräte wie die Prozessormodule AC500, die Kommunikationsschnittstellenmodule AC500 oder ABB-Antriebe.

  1. Starten Sie das IP-Konfigurationstool in Automation Builder über „Extras  IP-Konfiguration“ oder starten Sie das eigenständige Tool (*.exe).

  2. Der Dialog „IP-Konfiguration“ wird geöffnet. Legen Sie den Gerätetyp für den Netzwerkscan fest, indem Sie unter „Scan-Protokoll“ die gewünschte Option auswählen:

    • „ABB-Netzwerkkonfigurationsprotokoll“

      Verwenden Sie diese Option für AC500 Geräte wie Prozessormodule, CI5xx-Modbus Geräte oder ABB-Antriebe. Das/die zu scannende(n) Gerät(e) muss/müssen über eine Direktverbindung Ethernet mit dem PC verbunden sein.

    • „Profinet Dynamic Configuration Protocol (DCP)“:

      Verwenden Sie diese Option für PROFINET Kommunikationsschnittstellenmodule. Die Geräte müssen über eine direkte Ethernet-Verbindung (nicht über CM579) an den PC angeschlossen werden.

      Für diesen Scan muss ein NPcap-Treiber separat installiert werden.

    • „EtherCAT“:

      Verwenden Sie diese Option für EtherCAT Kommunikationsschnittstellenmodule. Das Kabel Ethernet muss direkt an das erste EtherCAT Slave-Gerät des EtherCAT Feldbusses angeschlossen werden. Stellen Sie sicher, dass während des Scanvorgangs kein EtherCAT Master-Gerät am Bus vorhanden ist.

    • „Option Notfall“:

      Aktivieren Sie diese Option, um während des Scanvorgangs Fehler in der EtherCAT-Baugruppe zu erkennen, z. B. Frame-Verluste oder vertauschte Ports. Die erkannten Fehler werden angezeigt.

      Für den Scan muss ein NPcap-Treiber separat installiert werden.

  3. Wählen Sie [Scan], um den Scanvorgang zu starten.

    Network_Scan
  4. Alle im Netzwerk erkannten Geräte werden aufgelistet, einschließlich der Hardware- und Verbindungsdetails. Die folgenden Angaben können unter „IP-Einstellungen“ geändert werden:

    • „IP-Adresse“:

      Aktuelle IP-Adresse des Geräts.

    • „Konf. IP-Adresse“:

      Konfigurierte IP-Adresse des Geräts. Durch das Ändern der IP-Adresse wird diese Spalte aktualisiert.

    • „FW Version“:

      Derzeit auf dem Gerät installierte Firmware-Version. Dieses Feld wird erst nach dem ersten Netzwerk-Scan angezeigt. Sollte das Feld nach einem Netzwerk-Scan leer bleiben, überprüfen Sie es auf Verbindungsfehler.

    Die IP-Adresse einiger Geräte, z. B. EtherCAT Geräte, kann nicht geändert werden.