Firmware-UpdatePermanentlink

Die Firmware der Kommunikationsschnittstellenmodule AC500 kann mithilfe des IP-Konfigurationstools aktualisiert werden.

Zu diesem Zweck muss das IP-Konfigurationstool als eigenständige Variante verwendet werden.

⮫ „Standalone-Installation des IP-Konfigurationstools“

Ein Firmware-Update kann nicht über Automation Builder durchgeführt werden.

Für die Kommunikationsschnittstellenmodule PROFINET werden Firmware-Updates nur für Geräte mit der Firmware-Version ³ 3.3.3 unterstützt.

Anforderungen:

Vor der Aktualisierung der Firmware

  • Sorgen Sie für eine schnelle und stabile Netzwerkverbindung.

  • Schließen Sie alle nicht verwendeten Anwendungen auf dem PC, auf dem das Programm ausgeführt wird.

  • Unterbrechen Sie die Kommunikation zwischen der AC500 SPS und dem zu aktualisierenden Kommunikationsschnittstellenmodul.

Während der Aktualisierung der Firmware

  • Schließen Sie das IP-Konfigurationstool nicht.

  • Öffnen Sie weder die Software Automation Builder noch irgendeine andere Anwendung.

  • Schalten Sie das zu aktualisierende Kommunikationsschnittstellenmodul nicht aus.

  • Trennen Sie nicht die Ethernet-Verbindung des Kommunikationsschnittstellenmoduls oder des ausführenden PCs.

Das Firmware-Update unterbricht den Betrieb der betroffenen Geräte. Das Gerät bzw. die Geräte reagieren 1 bis 2 Minuten lang nicht mehr.

Ablauf:

  1. Starten Sie das IP-Konfigurationsprogramm als eigenständige Anwendung (.exe).

  2. Führen Sie mit dem IP-Konfigurationstool eine Firmware-Identifizierung durch.

  3. Wählen Sie die zu aktualisierenden Geräte aus der Liste aus und klicken Sie auf [Scannen], um den Scanvorgang zu starten.

    Mit der Tastenkombination „Strg“ können mehrere Geräte ausgewählt werden. Stellen Sie sicher, dass jeweils nur Geräte mit demselben Protokoll ausgewählt werden. Andernfalls schlägt das Firmware-Update fehl.

  4. Falls die Installation des „NPcap“-Treibers erforderlich ist, wird im Dialogfeld „IP-Konfiguration“ eine Meldung mit einem Download-Link angezeigt.

    IP_Config_Link

    Klicken Sie auf den angezeigten Link ‎⮫ https://nmap.org/download.html und laden Sie die neueste Version der Datei npcap-X.X.exe herunter.

    Downloadlink

    Führen Sie die Datei nach dem Download als Administrator aus und starten Sie den Scanvorgang erneut.

    Die gescannten Geräte werden aufgelistet.

  5. Klicken Sie auf [Firmware aktualisieren], um die Aktualisierung der Firmware für die ausgewählten Geräte zu starten.

  6. Bei Geräten der Serien CI50x, CI51x und CI52x wird eine Signaturprüfung gestartet. Wählen Sie die entsprechende Firmware-Update-Datei (*.bin) für das/die Gerät(e). Beispiel: C:\AC500\AC500_CI52x_Firmware_V3.2.13.bin.

    Nach erfolgreicher Signaturprüfung werden die Firmware-Datei (*.bin) und die zugehörige Signaturdatei (*.bin.sig) auf das Gerät übertragen. Die Übertragung kann bis zu 3 Minuten dauern.

    Sollte die Signaturprüfung fehlschlagen, überprüfen Sie bitte, ob die *.bin-Datei und die *bin.sig-Datei vorhanden sind.

    ⮫ „Fehlersuche für IP-Konfigurationswerkzeug“

  7. Es wird automatisch eine Statusprüfung durchgeführt. Das Gerät wird neu gestartet. Es wird automatisch eine zweite Statusprüfung durchgeführt.

    Nach dem Firmware-Update werden alle Ausgänge des bzw. der aktualisierten Geräte auf „0“ gesetzt.

  8. Nach einem erfolgreichen Firmware-Update wird der Update-Status oder die neue Firmware-Version im Feld „FW-Version“ angezeigt.

    Wenn das Feld „FW-Version“ leer ist, liegt möglicherweise ein Verbindungsfehler zwischen dem Gerät und dem ausführenden PC vor.

    ⮫ „Fehlersuche für IP-Konfigurationswerkzeug“

    fw_updated

    Sollte das Firmware-Update fehlschlagen, führen Sie die folgenden Schritte durch.