Die LEDs unterhalb des Displays zeigen den Zustand des Prozessormoduls an.
|
LED |
Zustand |
Farbe |
LED = EIN |
LED = AUS |
LED blinkt |
|---|---|---|---|---|---|
|
Netz-LED (PWR) |
Bezeichnet den Stromversorgungszustand des Prozessormoduls |
Grün |
Spannung ist vorhanden (24 V DC) |
Keine Spannung |
- |
|
Betriebs-LED (RUN) |
Bezeichnet den Aktivitätszustand des Prozessormoduls |
Grün |
Prozessormodul befindet sich im RUN-Modus |
Prozessormodul befindet sich im STOP-Modus |
Wenn die LED schnell blinkt (4 Hz), wurde ein Firmware-Update fehlerfrei abgeschlossen. Wenn die „Run“-LED schnell blinkt (4 Hz) und sich dabei mit einem blinkenden „Run“-LED-Licht abwechselt, wird die Firmware aktualisiert. Um den Bootmodus 1 zu erzwingen, halten Sie die Funktionstaste RUN während des Bootvorgangs gedrückt. In diesem Fall blinkt die Run-LED langsam (1 Hz). Ein anschließender Projekt-Download von Automation Builder beendet das Blinken. |
|
Fehler-LED (ERR) |
Bezeichnet einen Fehler |
Rot |
Es ist ein Fehler aufgetretenübertragen werden. |
Es sind keine Fehler aufgetreten oder es wurden lediglich Warnungen ausgegebenübertragen werden. |
Wenn die ERR-LED langsam blinkt (1 Hz), ist ein Firmware-Update von der Speicherkarte fehlerhaft abgeschlossen worden. Wenn die ERR-LED schnell blinkt und auf dem Display „AC500“ angezeigt wird, ist ein schwerwiegender Systemfehler aufgetreten. Wenn die ERR-LED schnell blinkt (4 Hz) und sich dabei mit der Run-LED abwechselt, wird die Firmware aktualisiert. |
Ein laufendes Prozessormodul wird auf dem Display durch den Status „RUN“ angezeigt. Ein deaktiviertes Prozessormodul wird durch den Zustand „STOP“ angezeigt. In beiden Fällen ist die Hintergrundbeleuchtung des Displays ausgeschaltet.