Die Bibliotheksverwalter enthält Beschreibungen von Bibliotheken und Funktionsblöcken.
In der Automation Builder befindet sich die Bibliotheksverwalter unter dem Knoten „Anwendung“.
Die Bibliotheksverwalter bietet dem Benutzer eine breite Palette von Funktionen.
Anwendungsfälle und der Umgang mit den Funktionsbausteinen einer bestimmten Bibliothek werden in Beispielprojekten beschrieben. Nach der Installation der jeweiligen Bibliothek sind die entsprechenden Beispielprojekte im Standardpfad ⮫ AutomationBuilder Examples verfügbar. Wenn der Standardpfad nicht zugänglich ist, klicken Sie auf „Hilfe Projektbeispiele“ im Menü Automation Builder oder in der Übersichtsansicht ⮫ .
StringUtils-Bibliothek
Mit Hilfe der StringUtils-Bibliothek können Strings in der AC500 SPS-Anwendung bearbeitet und verändert werden. Die Verwendung der verfügbaren Funktionen wird in dem Anwendungsbeispiel ⮫ StringUtils library demonstriert.