CPU-Anmeldung und Programm-DownloadPermanentlink

Durch die Anmeldung bei der CPU wird das Projekt in das Prozessormodul geladen. Bei der ersten Anmeldung wird auch die Hardwarekonfiguration geladen.

  1. 01.04.06

    Wählen Sie im Menü Automation Builder die Option „Online  Anmelden [PLC_AC500_V3]“ aus.

    Es öffnet sich ein Dialogfeld.

  2. Wählen Sie [Ja], um die Anwendung auf die SPS herunterzuladen.

    01.04.07

    Die SPS befindet sich im "Stopp"-Modus.

  3. 01.05.02_icon_start

Befindet sich die CPU im RUN-Modus, d. h. im Programmausführungsmodus, löst ein Download einen automatischen Wechsel in den „Stopp“-Modus aus. Im Stoppmodus steuert die CPU das System nicht!

Nach der Auswahl des Befehls „Anmelden“ muss der Dialogtext stets sorgfältig durchgelesen werden, um das Verhalten der CPU zu verstehen, bevor der Vorgang bestätigt wird.

Standardmäßiges Download-Verhalten in der CPU:

  • Das Projekt wird im RAM-Speicher gespeichert.

  • Das Projekt wird im EEPROM-Flash gespeichert, sofern eine Boot-Anwendung erstellt wurde.