Vorbereitung der SpeicherkartePermanentlink

Firmware-Pakete können von der ABB-Website ‎⮫  heruntergeladen oder von Automation Builder exportiert werden.

Unter Automation Builder kann ausgewählt werden, ob nur die Firmware oder sowohl die Firmware als auch das Boot-Projekt exportiert werden sollen. Falls das Boot-Projekt noch nicht existiert, wird es automatisch angelegt.

Die Speicherkarte enthält die SPS-Firmware, die Firmware der Kommunikationsmodule, die Anwendung, die Visualisierungen und alle zugehörigen Objekte (z. B. Textlisten).

  1. Abb. 234: Beispiel

    Application_Export_Boot_Project_and_Firmware

    Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf „Anwendung“ in der Gerätestruktur.

  2. Wählen Sie „Export  Bootprojekt und Firmware“ oder „Export  Firmware“.

  3. Wählen Sie einen Speicherort für den Exportordner.

    Wählen Sie [„Neuen Ordner erstellen“] und geben Sie „„MEMORY CARD““ ein.

  4. Wählen Sie [OK], um den Ordner hinzuzufügen.

  5. Wählen Sie den Ordner „MEMORY CARD“.

    SD_Card_Structure

    Die Struktur „MEMORY CARD“ wird angelegt, und die Firmware sowie die Anwendung werden exportiert.

    Der erstellte Ordner „MEMORY CARD“ enthält keine Benutzerdaten, keine verbleibenden Daten, keine Konfigurationsdaten, keine Daten zu Stromausfällen der Sicherheits-SPS und kein Passwort für die Sicherheits-SPS.

    Fügen Sie diese Daten hinzu, falls dies von der verwendeten Anwendung verlangt wird.

  6. Kopieren Sie alle Unterordner und Dateien aus dem Ordner „MEMORY CARD“ auf eine Speicherkarte.

    Der Kopiervorgang kann entweder mit Automation Builder durchgeführt werden, wobei die Speicherkarte in das Prozessormodul eingelegt ist, oder mithilfe eines PCs mit einem geeigneten Speicherkartenlesegerät.

Kopiervorgang mit der Software Automation Builder

  1. Setzen Sie die Speicherkarte in das Prozessormodul ein.

  2. Verbinden Sie den PC über ein Ethernet-Kabel mit dem Prozessormodul.

  3. Melden Sie sich im Prozessormodul unter Automation Builder an.

  4. Copy_with_AB_software

    Doppelklicken Sie im Gerätebaum auf das Prozessormodul und wählen Sie „Dateien“.

  5. Wählen Sie auf der rechten Seite den Ordner „sdcard“ aus und öffnen Sie ihn.

  6. Wählen Sie auf der linken Seite alle Unterordner und Dateien des Ordners „MEMORY CARD“ aus, jedoch nicht den Ordner selbst.

  7. Kopieren Sie die ausgewählten Unterordner und Dateien von der linken Seite auf die Speicherkarte, indem Sie rechts auf Copy_Clicking klicken.

Kopiervorgang auf dem PC

  1. Setzen Sie die Speicherkarte in den PC ein.

  2. Copy _Notebook

    Wählen Sie alle Unterordner und Dateien des Ordners „MEMORY CARD“ aus – jedoch nicht den Ordner „MEMORY CARD“ selbst – und kopieren Sie diese.

  3. Paste_Notebook

    Wählen Sie die Speicherkarte aus und fügen Sie die kopierten Unterordner und Dateien ein.