Befehlsdatei SDCARD.INIPermanentlink

Nur fortgeschrittene Benutzer sollten die Anweisungen in diesem Kapitel befolgen.

[FirmwareUpdate]

0 = Keine Aktualisierung

CPUFW=x

x= 0, 11, 12, 13

11 = Aktualisieren Sie die System-Firmware mithilfe der im Modulabschnitt [CPU] angegebenen Datei und des Komponentenpfadschlüssels „CPUFW“.

12 = Aktualisierung auf eine andere Version; wird nur durchgeführt, wenn die durch den Komponentenpfad-Schlüssel „CPUFW“ im Modulabschnitt [CPU] angegebene Version der Datei von der aktuellen Version der CPU abweicht.

13 = Aktualisierung auf eine neuere Version; wird nur durchgeführt, wenn die Version der Datei, die durch den Schlüssel „CPUFW“ im Abschnitt [CPU] des Moduls angegeben wird, neuer ist als die aktuelle Version der CPU.

BootFW=x

x= 0, 11, 12, 13

Siehe Beschreibung von CPUFW. Der Schlüssel für den Komponentenpfad der Boot-Firmware im Modulabschnitt [CPU] lautet „BootFW“.

UpdateFW=x

x= 0, 11, 12, 13

Siehe Beschreibung von CPUFW. Der Schlüssel für den Komponentenpfad zur Firmware-Aktualisierung im Modulabschnitt [CPU] lautet „UpdateFW“.

DisplayFW=x

x= 0, 11, 12, 13

Siehe Beschreibung CPUFW. Der Schlüssel für den Komponentenpfad der Display-Firmware im Modulabschnitt [CPU] lautet „DisplayFW“.

UpdateHook=x

x= 0, 11

11 = „UpdateHook“ unter Verwendung der im Modulabschnitt [CPU] angegebenen Datei und des Komponentenpfadschlüssels „UpdateHook“ ausführen.

ImportLicense=x

x= 0, 12

12 = Importiere die Lizenz unter Verwendung der im Modulabschnitt [CPU] angegebenen Datei und des Komponentenpfadschlüssels „ImportLicense“. Die Lizenzdatei ist eine Wbb- oder WibuCmRaU-Datei. Im Rahmen des Aktualisierungsvorgangs wird diese Datei in die SPS importiert.

Hinweis: Verwenden Sie den Parameter 11 nicht für den Lizenzimport.

ExportLicense=x

x= 0, 12

12 = Die Lizenz in die Datei exportieren, die im Modulabschnitt [CPU] und unter dem Komponentenschlüssel „ExportLicense“ angegeben ist. Die exportierte Lizenzdatei ist eine WibuCmRaC-Datei.

Hinweis: Verwenden Sie den Parameter 11 nicht für den Export von Lizenzen.

Koppler0=x

x= 0, 11, 12, 13

0 = Keine Aktualisierung.

11 = Firmware anhand der im Modulabschnitt [Coupler0] angegebenen Datei und des Komponentenpfadschlüssels „Boot“ und/oder „Firmware“ aktualisieren.

12 = Aktualisierung mit einer anderen Version; die Aktualisierung wird nur durchgeführt, wenn die Version der Datei, die durch den Komponentenpfad-Schlüssel „Boot“ und/oder „Firmware“ im Modulabschnitt [Coupler0] angegeben ist, von der aktuellen Version des Kommunikationsmoduls abweicht.

13 = Auf die neuere Version aktualisieren; die Aktualisierung wird nur durchgeführt, wenn die Version der Datei, die durch den Komponentenschlüssel „Boot“ und/oder „Firmware“ im Modulabschnitt [Coupler0] angegeben ist, neuer ist als die aktuelle Version des Kommunikationsmoduls.

Koppler1=x

x= 0, 11, 12, 13

Aktualisieren des Modulsteckplatzes 1; siehe Beschreibung Coupler0, Modulabschnitt ist [Coupler1]*.

Koppler2=x

x= 0, 11, 12, 13

Update Modulplatz 2; siehe Beschreibung Coupler0, Modulabschnitt ist [Coupler2]*.

Koppler3=x

x= 0, 11, 12, 13

Update Modulplatz 3; siehe Beschreibung Coupler0, Modulabschnitt ist [Coupler3]*.

Koppler4=x

x= 0, 11, 12, 13

Aktualisieren des Modulsteckplatzes 4; siehe Beschreibung Coupler0, Modulabschnitt ist [Coupler4]*.

Koppler5=x

x= 0, 11, 12, 13

Aktualisieren des Modulsteckplatzes 5; siehe Beschreibung Coupler0, Modulabschnitt ist [Coupler5]*.

Koppler6=x

x= 0, 11, 12, 13

Aktualisieren des Modulsteckplatzes 6; siehe Beschreibung Coupler0, Modulabschnitt ist [Coupler6]*.

[UserProg]

0 = Keine Aktualisierung.

UserProgram=x

x= 0, 11

11 = Das Anwenderprogramm stets mit der Datei aktualisieren, die im Modulabschnitt [CPU] unter dem Schlüssel „UserProgram“ angegeben ist.