Nur fortgeschrittene Benutzer sollten die Anweisungen in diesem Kapitel befolgen.
|
[FirmwareUpdate] |
0 = Keine Aktualisierung |
|
CPUFW=x x= 0, 11, 12, 13 |
11 = Aktualisieren Sie die System-Firmware mithilfe der im Modulabschnitt [CPU] angegebenen Datei und des Komponentenpfadschlüssels „CPUFW“. |
|
12 = Aktualisierung auf eine andere Version; wird nur durchgeführt, wenn die durch den Komponentenpfad-Schlüssel „CPUFW“ im Modulabschnitt [CPU] angegebene Version der Datei von der aktuellen Version der CPU abweicht. 13 = Aktualisierung auf eine neuere Version; wird nur durchgeführt, wenn die Version der Datei, die durch den Schlüssel „CPUFW“ im Abschnitt [CPU] des Moduls angegeben wird, neuer ist als die aktuelle Version der CPU. |
|
|
BootFW=x x= 0, 11, 12, 13 |
Siehe Beschreibung von CPUFW. Der Schlüssel für den Komponentenpfad der Boot-Firmware im Modulabschnitt [CPU] lautet „BootFW“. |
|
UpdateFW=x x= 0, 11, 12, 13 |
Siehe Beschreibung von CPUFW. Der Schlüssel für den Komponentenpfad zur Firmware-Aktualisierung im Modulabschnitt [CPU] lautet „UpdateFW“. |
|
DisplayFW=x x= 0, 11, 12, 13 |
Siehe Beschreibung CPUFW. Der Schlüssel für den Komponentenpfad der Display-Firmware im Modulabschnitt [CPU] lautet „DisplayFW“. |
|
UpdateHook=x x= 0, 11 |
11 = „UpdateHook“ unter Verwendung der im Modulabschnitt [CPU] angegebenen Datei und des Komponentenpfadschlüssels „UpdateHook“ ausführen. |
|
ImportLicense=x x= 0, 12 |
12 = Importiere die Lizenz unter Verwendung der im Modulabschnitt [CPU] angegebenen Datei und des Komponentenpfadschlüssels „ImportLicense“. Die Lizenzdatei ist eine Wbb- oder WibuCmRaU-Datei. Im Rahmen des Aktualisierungsvorgangs wird diese Datei in die SPS importiert. Hinweis: Verwenden Sie den Parameter 11 nicht für den Lizenzimport. |
|
ExportLicense=x x= 0, 12 |
12 = Die Lizenz in die Datei exportieren, die im Modulabschnitt [CPU] und unter dem Komponentenschlüssel „ExportLicense“ angegeben ist. Die exportierte Lizenzdatei ist eine WibuCmRaC-Datei. Hinweis: Verwenden Sie den Parameter 11 nicht für den Export von Lizenzen. |
|
Koppler0=x x= 0, 11, 12, 13 |
0 = Keine Aktualisierung. 11 = Firmware anhand der im Modulabschnitt [Coupler0] angegebenen Datei und des Komponentenpfadschlüssels „Boot“ und/oder „Firmware“ aktualisieren. 12 = Aktualisierung mit einer anderen Version; die Aktualisierung wird nur durchgeführt, wenn die Version der Datei, die durch den Komponentenpfad-Schlüssel „Boot“ und/oder „Firmware“ im Modulabschnitt [Coupler0] angegeben ist, von der aktuellen Version des Kommunikationsmoduls abweicht. 13 = Auf die neuere Version aktualisieren; die Aktualisierung wird nur durchgeführt, wenn die Version der Datei, die durch den Komponentenschlüssel „Boot“ und/oder „Firmware“ im Modulabschnitt [Coupler0] angegeben ist, neuer ist als die aktuelle Version des Kommunikationsmoduls. |
|
Koppler1=x x= 0, 11, 12, 13 |
Aktualisieren des Modulsteckplatzes 1; siehe Beschreibung Coupler0, Modulabschnitt ist [Coupler1]*. |
|
Koppler2=x x= 0, 11, 12, 13 |
Update Modulplatz 2; siehe Beschreibung Coupler0, Modulabschnitt ist [Coupler2]*. |
|
Koppler3=x x= 0, 11, 12, 13 |
Update Modulplatz 3; siehe Beschreibung Coupler0, Modulabschnitt ist [Coupler3]*. |
|
Koppler4=x x= 0, 11, 12, 13 |
Aktualisieren des Modulsteckplatzes 4; siehe Beschreibung Coupler0, Modulabschnitt ist [Coupler4]*. |
|
Koppler5=x x= 0, 11, 12, 13 |
Aktualisieren des Modulsteckplatzes 5; siehe Beschreibung Coupler0, Modulabschnitt ist [Coupler5]*. |
|
Koppler6=x x= 0, 11, 12, 13 |
Aktualisieren des Modulsteckplatzes 6; siehe Beschreibung Coupler0, Modulabschnitt ist [Coupler6]*. |
|
[UserProg] |
0 = Keine Aktualisierung. |
|
UserProgram=x x= 0, 11 |
11 = Das Anwenderprogramm stets mit der Datei aktualisieren, die im Modulabschnitt [CPU] unter dem Schlüssel „UserProgram“ angegeben ist. |