Standalone-Installation des IP-KonfigurationstoolsPermanentlink

Das IP-Konfigurationstool ist Teil von Automation Builder und kann über „Extras  IP-Konfiguration“ aufgerufen werden. Eine separate Installation ist nur erforderlich, wenn das IP-Konfigurationstool eigenständig genutzt werden soll.

  1. Öffnen Sie den Installationsmanager in Automation Builder über „Extras  Installationsmanager“.

  2. Schließe alle anderen Instanzen von Automation Builder. Es kann jeweils nur eine Instanz des Programms ausgeführt werden.

    Install_Manager_1
  3. Klicken Sie auf [Ändern] und wählen Sie das „IP Configuration Tool“ aus dem Strukturbaum.

    Install_Manager_2
  4. Klicken Sie auf [Continue], um die Installation zu starten.

    Nach erfolgreicher Installation steht das IP-Konfigurationstool als eigenständiges Programm (*.exe) zur Verfügung.

    Um das IP-Konfigurationstool zu starten, klicken Sie auf das neu erstellte Desktop-Symbol.